In einer Kassenlade sind Einnahmen gut untergebracht
Kassenladen gehören zu den Basiskomponenten des
Kassensystems. Sie nehmen die Einnahmen und das Wechselgeld gut sortiert auf und ermöglichen neben einem sicheren Verschluss, den Zugriff auf Münzen und Geldscheine. Die Einsätze helfen beim Sortieren der Barschaft und unterstützen die Kassierer bei der Arbeit im Zahlungsverkehr. In ihnen finden meist passende
Münzmulden oder Münzeinsätze ihren Platz.
Bauform
Als Kassenladen werden sowohl Schubladen als auch Klappladen angeboten. Schubladen öffnen nach vorn und benötigen somit viel Platz, allerdings sind sie meist fest in den Kassenplatz integriert. Sie werden oft in kleinen Einzelhandelsunternehmen, bei denen die Kasse auf der Verkaufstheke ihren Platz findet, eingesetzt. Klappladen hingegen stellen eine optimale Komponente an Kassenarbeitsplätzen dar, bei denen nur ein geringes Platzangebot vorherrscht. Supermarktkassen, die an Warentransportbänder angeschlossen sind und bei denen ein geringes Platzangebot im Verkäuferbereich vorhanden ist, greifen daher auf Klappladen zurück.
Fest integriert oder leicht zu entnehmen
Während Kassenschubladen häufig fest in die Kassen integriert werden, sind Klappladen die mobileren Varianten. Während transportable und leicht zu entnehmende Laden immer dann angebracht sind, wenn die Kasse von wechselndem Personal im Schichtbetrieb bedient wird, sind die permanent angebrachten Laden in Bereichen mit geringem Personaleinsatz an der Kasse wie in Bäckereien, Fleischereien oder dem Zeitungskiosk eine gelungene Variante. Beim Kassensturz wird so entweder personen- oder zeitbezogen abgerechnet.
Öffnen mit System
Auch beim Öffnen der Kassenlade sind unterschiedliche Ausführungen erhältlich. Elektronisch zu öffnende Laden werden direkt an den Bondrucker oder den PC angeschlossen. Sie benötigen zur einwandfreien Funktion eine Stromzufuhr. Erst bei entsprechendem Signaleingang öffnet sich die Kasse. Bei mechanischen Systemen ist kein gesonderter Anschluss erforderlich. Die Kasse öffnet einfach auf Knopfdruck. Auch zwischen den Kassiervorgängen ist somit ein Zugriff auf die Kasse gewährleistet und bei Stromausfall kann ohne weiteres am Point of Sale weiter gearbeitet werden. Für mehr Sicherheit empfehlen sich Kassenladen, bei denen wertintensive Banknoten gesondert verschlossen in einen Kassierschlitz eingeworfen werden, auf den nicht bei geöffneter Kasse zugegriffen werden kann.
Perfekte Passform
Die Abmessungen und die Anschlüsse der Laden sind beim Einsetzen unbedingt zu berücksichtigen. Passend zu Ihrer Lade sollten Sie auf jeden Fall auf ausreichende und gut strukturierte Einsätze achten und auch einen
Geldscheinhalter anbringen, der es dem Kassenpersonal ermöglicht, während des Geldwechselvorgangs im Auge zu behalten, welcher Betrag vom Kunden in Empfang genommen wurde. So vermeiden Sie Fehler beim Herausgeben und verhindern Fehlbeträge.