Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Kellen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Kellen
^

Kellen sind als Verteilwerkzeug auf dem Bau unverzichtbar

Egal, ob Dachdecker, Elektriker, Fliesenleger, Stuckateur oder Maurer - jeder hat früher oder später bei seiner Tätigkeit eine Kelle zur Hand. Kellen gehören zum Verteilwerkzeug und sind ideal, wenn es um das Verteilen und Glätten von Putz, Mörtel, Gips, Fliesenkleber oder Teppichboden- oder PVC-Kleber geht.

Zum Aufbau der Kelle

Allen Kellen ist gemeinsam, dass das Blatt aus Edelstahl besteht, weil sich dieses von den meisten Mitteln rückstandslos reinigen lässt und auch nicht rostet, auch wenn für eine Terrasse nach einem Regen einmal im feuchten Außenbereich gearbeitet werden muss. Ebenso ähnlich ist an den Kellen der zylindrische Holzgriff, der vorne und hinten etwas konisch zuläuft und damit eine ergonomische Handhaltung ermöglicht. Die Verbindung zwischen Griff und Blatt ist leicht gebogen und lässt so den Fingern ausreichend Platz. Verschieden sind bei den Kellen also nur die Form und die Größe des Blatts.

Die Maurerkelle

Die Maurerkelle wird stark beansprucht, weshalb sich hier die Qualität bei der Auswahl zeigt. Das Blatt sollte von den Schultern der Kelle, die auf der Seite des Griffs liegen, zur Spitze hin konisch zulaufen, wobei von hinten nach vorne das Material in seiner Dicke langsam abnimmt, damit die Kelle flexibel bleibt. Dies gibt es jedoch nur bei geschmiedeten Kellen. Für jeden Verwendungszweck gibt es verschiedene Blattformen, wobei diese auch oft regional unterschiedlich sind. Ein paar Beispiele finden Sie hier: die
  • Stecherkelle zum Verputzen von Tür- und Fensterrahmen und Treppen,
  • Katzenzungenkelle für Ausbesserungsarbeiten an Kabelkanälen oder Unterputz oder die
  • Inneneck- und Außeneckkelle, zur optimalen Ausarbeiten der Ecken.
Maurerkellen sind in der Form des Blatts etwas verschieden und nennen sich die
  • Hamburger Putzkelle,
  • Berliner Maurerkelle,
  • Düsseldorfer Betonkelle oder die
  • Arnheimer Maurerkelle mit abgerundeter Spitze.
Mauern ist meist eine andauernde Tätigkeit. Nicht jeder kommt mit jeder Kelle hin, weshalb man die Sorte nehmen sollte, mit der man persönlich am besten arbeitet.

Die Dachdeckerkelle

Mit der Dachdeckerkelle wird nicht an den Dachziegeln gearbeitet. Tatsächlich wird sehr häufig auf dem First das Mäuerchen um das Kaminende gemauert, weshalb diese Kellen schmal und recht handlich sind. Ein anderer Begriff ist Biberschwanzkelle. Ansonsten werden mit dem eher zierlichen Werkzeug nur Ecken und Nischen ausgespachtelt.


* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.