Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Klappleiter

  Klappleiter  (484 Angebote unter 30.861.091 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klappleiter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klappleiter"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   33   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klappleiter
^

Die Mehrzweckleiter - vielseitig verwendbar

Die Mehrzweckleiter ist als Stehleiter vielseitig verwendbar, weil sie zur Nutzung keiner Anlegefläche oder Aufhängvorrichtung bedarf. Je nach Modell kann sie auch als Anlegeleiter oder Gelenkleiter genutzt werden, weshalb sie auch als Viel- oder Allzweckleiter bezeichnet wird. Sie kann an jedem Ort, egal, ob in Räumen oder im Freien, eingesetzt werden.

Einsatzbereiche der Mehrzweckleiter

Mit Mehrzweckleitern können Stuckdecken bearbeitet, Obstbäume geerntet, Dachrinnen repariert, Leitungen verlegt oder Deckenlampen angeschlossen werden. Mehrzweckleitern werden daher von Stuckateuren, Mitarbeitern auf Bauernöfen für die Ernte auf Obstplantagen, Dachdeckern, Spenglern, Elektrikern und vielen mehr genutzt. Mit einer Mehrzweckleiter kann man auch Hochschränke in Archiven oder Lagern erreichen, an die man selten heran muss. Daher besitzt jedes Unternehmen mindestens eine Leiter, meist eine Mehrzweckleiter.

Die Konstruktion der Mehrzweckleiter

Die Mehrzweckleiter oder Allzweckleiter gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal gibt es eine Leiter, die aus zwei Schenkeln besteht, wobei auf einem Schenkel eine weitere ausziehbare Leiter befestigt ist, so dass man die Reichhöhe fast verdoppeln kann. Achten Sie zur eigenen Sicherheit darauf, dass die Teleskopleiter die richtige Reichhöhe erlaubt.
Eine andere Variante der Mehrzweckleiter besteht aus zwei einstellbaren Gelenken in einer Leiter, die es erlauben, ein nach unten offenes U zu bilden. Diese Leitern werden auch als Vielzweckleitern bezeichnet, weil sie in diesem Fall durch Füße an beiden Seiten zusätzlich als Anlegeleiter, Stehleiter oder auch als Arbeitspodest dienen können. Zum Mauern hoher Wände erlauben sie es als Podest, eine gleichmäßige Arbeitshöhe zu nutzen.

Sprossen oder Stufen?

Eine Mehrzweckleiter kann Sprossen haben, die wie ein Vierkantrohr geformt sind. Des Weiteren gibt es auch Stufen, also Trittstufen aus einem flachen, etwas breiteren Blech. Eine Riffelung des Tritts spricht für mehr Schutz vor dem Abrutschen, wenn die Leiter nass ist. Das Tragegewicht einer Sprosse ist meist höher als das einer Stufe. Sprossen machen Sinn, wenn die Leiter auch als Arbeitspodest genutzt werden kann, da man nach dem Umklappen auch eine waagerechte Standfläche erhält. Ist eine Leiter auch als Podest verwendbar, dann wird meist als Zubehör auch ein einhängbares durchgehendes Brett als Lauffläche angeboten. Für längeres Arbeiten ist diese Lauffläche angenehmer.

Wichtig ist eine Spreizsicherung

Zur eigenen Sicherheit sollte man auf eine gute Spreizsicherung an der Mehrzweckleiter achten, damit die Schenkel nicht auseinander rutschen und ein Absturz damit vermieden wird. Die Spreizsicherung kann aus Metallketten, Metallschienen oder auch sehr stabil verarbeiteten Kunststofffasern bestehen. Optimal ist eine verstellbare Spreizsicherung, wenn in enger Umgebung gearbeitet werden muss. Kunststofffasern sind zudem leichter als Metall, egal, ob Kette oder Schiene.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.