Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Klettschleifscheibe  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Klettschleifscheibe“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Klettschleifscheibe
^

Schleifpapier - Oberflächenbehandlung mit unterschiedlichen Körnungen

Schleifpapier kommen immer dann zum Einsatz, wenn Oberflächen aus Holz, Metall, Kunststoff, Stein oder Lack vorbehandelt werden müssen. Im weitesten Sinne gehört dieses Schleifmittel zum Werkzeug, mit dem Werkstücke und andere Materialien bearbeitet werden. Der Volksmund sagt auch Schmirgelpapier oder Sandpapier dazu, doch die fachlich korrekte Bezeichnung ist Schleifpapier, das mit unterschiedlicher Körnung versehen ist.
Orientiert an den individuellen Anforderungen und insbesondere am Material werden Körnungen in besonders grob bis sehr fein angeboten. Die Bandbreite reicht von 60 bis 800, um glatte und saubere Oberflächen zu erhalten. Je höher also die Körnung angegeben wird, desto feiner ist das Schleifpapier. Dieses kann entweder mit der Hand zum Einsatz kommen oder es lässt sich bequem auf einen Schleifklotz spannen. Sollen große Oberflächen bearbeitet werden, lassen sich Schleifpapier auch auf einen Winkelschleifer oder Schwingschleifer spannen.

Schleifpapier - für verschiedene Oberflächen

Im Handel findet jeder Profi wie auch der Heimwerker vielseitiges Handwerkszeug und auch Schleifpapier zum fachgerechten Vorarbeiten. Je sorgfältiger diese durchgeführt werden, umso glatter ist der Untergrund und nimmt beispielsweise einen Anstrich besser auf. Schleifpapier in unterschiedlichen Körnungen wie auch Handschleifpapier oder Handschleifgewebe eignen sich für die Bearbeitung von Lackoberflächen, Farbe und Spachtel. Flexibles, sehr feines und wasserfestes Schleifpapier findet überwiegend im Lackier- und Autoreparaturbereich Anwendung. Sollen Metalle und Holzuntergründe vorgearbeitet werden, wird edelkorundbestreutes Finishingpapier eingesetzt, das schonend alte Oberflächen abträgt, ohne Riefen zu hinterlassen.

Schleifpapier für den Maschineneinsatz

Schleifpapier für den Maschineneinsatz wie beispielsweise Klettschleifpapier für einen Dreieckschleifer ist mit einer dichten Korundbestreuung ausgestattet und eignet sich für die gebräuchlichsten Maschinen. Kunstharzgebundenes Schleifpapier mit dichter Bestreuung weist eine effiziente Abschliffleistung aus und überzeugt den Handwerker durch robustes Trägermaterial. Schleifpapier dieser Art eignet sich insbesondere für den Einsatz in der Holzbearbeitung. Einige Anbieter von Klettschleifblättern bieten eine halboffene Korundbestreuung. Sie sind ideal für alle gängigen Schleifmaschinen und zudem kletthaftend. Sie weisen eine hohe Standzeit durch eine besondere Wirkstoffbeschichtung auf, die zu einem ebenmäßigen Schliffbild führen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.