Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kranken-Unterlage

  Kranken-Unterlage  (334 Angebote unter 28.159.353 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kranken-Unterlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kranken-Unterlage
^

Inkontinenzunterlage für einen saugfähigen Matratzenschutz bei Inkontinenz

Die Inkontinenzunterlage wirkt als wasserundurchlässiger Matratzenschutz, da sie Flüssigkeiten auffängt und festhält. Die Inkontinenzunterlage wird in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und bei der häuslichen Pflege zur Inkontinenzversorgung verwendet.

Mittels Inkontinenzunterlage die Matratze sauber halten

Die Inkontinenzunterlage ist eine ein- oder mehrschichtige Matratzenauflage, die Flüssigkeiten aufsaugt und die Matratze vor Verschmutzung schützt. Mit einer Inkontinenzunterlage können austretende Flüssigkeiten zuverlässig aufgefangen werden. Die Unterlage ist waschbar und in verschiedenen Maßen erhältlich.

Eine optimale Inkontinenzunterlage erfüllt diese Anforderungen:
  • gute Hautverträglichkeit,
  • nicht wasserdurchlässig,
  • waschbar bis 95 °C und geeignet für den Trockner,
  • oft wiederverwendbar,
  • nicht knisternd,
  • atmungsaktiv und
  • leicht zu handhaben.
Die Inkontinenzunterlage hat meist eine wasserundurchlässige Unterseite, meist handelt es sich um eine Folie. Die Oberseite besteht aus einem hautfreundlichen Gewebe, wie Vlies oder Frottee. Die Inkontinenzunterlage lässt sich schnell auflegen und entfernen, sie ist waschbar und kann zusammen mit der Bettwäsche immer wieder gereinigt werden. Die Unterlage ermöglicht ein hohes Hygieneniveau. Sie kann auch für den einmaligen Gebrauch mit anschließender Entsorgung geeignet sein.

Inkontinenz im Alltag

Eine Inkontinenz kann den Alltag stark beeinflussen. Viele Menschen mit dieser Erkrankung stehen unter einem hohen Leidensdruck. Wenn Harn unfreiwillig aus der Blase tröpfelt oder fließt, ist dies unangenehm und erzeugt ein großes Schamgefühl. Noch stärker ist dieses Gefühl bei Stuhlinkontinenz. Vor den negativen Auswirkungen der Inkontinenz können Hilfsmittel schützen, die die austretende Flüssigkeit schnell und zuverlässig aufsaugen. Für mobile Menschen mit einer schwachen bis mittelstarken Inkontinenz sind Inkontinenzeinlagen oder spezielle Unterwäsche empfehlenswert. Hierbei handelt es sich um Slips, die keine Feuchtigkeit nach außen lassen. Auch Windelhosen für Erwachsene erfüllen diese Anforderung. Bei einer starken Inkontinenz, anderen Erkrankungen im Blasenbereich oder nach Operationen werden Blasenkatheter gelegt. Sie leiten den Urin aus Blase über die Harnröhre oder durch die Bauchdecke ab. Der Harn wird dann in einem Urinbeutel gesammelt.
Bei jeder Form der Inkontinenz empfiehlt sich ein zusätzlicher Matratzenschutz, um eventuell austretenden Harn aufzufangen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.