Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Landschaftsbesen

  Landschaftsbesen  (150 Angebote unter 29.067.568 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Landschaftsbesen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Landschaftsbesen"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Landschaftsbesen
^

Mit dem Laubbesen dem Laub zu Leibe rücken

Bäume und Sträucher unterliegen unterschiedlichen Vegetationsperioden und verlieren stets ihre Blätter. Das Laub führt bei Regen zu rutschigen Wegen oder Straßen und muss daher im Rahmen der Straßenreinigung zum Zwecke der Erhaltung der Verkehrssicherheit beseitigt werden. Zudem besteht die Gefahr, dass durch Laub Rasenflächen absterben, die in Sportstadien, öffentlichen Parks oder Schwimmbädern benötigt werden. Um das Laub einzusammeln, bedarf es daher eines passenden Gartengeräts wie etwa einem Laubbesen.

Zum Aufbau eines Laubbesens

Im Gegensatz zu anderen Besen und Rechen, bietet der Laubbesen mehr Fläche, da die Zinken fächerförmig im Stiel zusammenlaufen. Die Zinken sind zur Stabilität in etwa halber Länge über einen Querholm verbunden. An einer Dülle wird der Stiel befestigt, den man zum Teil auch teleskopartig ausfahren kann.

Das Material

Die Modelle sind aus Metall oder auch Kunststoff erhältlich. Die Materialwahl hängt unter anderem davon ab, ob trockenes und leichtes oder nasses und damit schweres Laub beseitigt werden soll. Je schwerer das Laub ist, desto stabiler muss der Laubbesen sein – die Variante aus Metall ist hier eindeutig zu empfehlen. Weiterhin ist die Arbeitsbreite für die Wahl des Besens entscheidend. Für kleine Flächen bietet sich durchaus auch ein Kleinlaubbesen an. Je mehr Arbeitsbreite ein Laubbesen bietet, desto schwerer wird er. Hier sollte man aus ergonomischen Gründen darüber nachdenken, einen leichteren Besen aus Kunststoff zu wählen. Zudem spielt der Untergrund eine Rolle. Auf ebenen Straßen und Wegen besteht weniger Gefahr mit dem Besen hängen zu bleiben und Zinken abzubrechen. Zwischen Büschen und auf Beeten sollte man besser mit einem Laubbesen arbeiten, der stabile Metallzinken besitzt.

Die Befestigung des Stiels

Um die größtmögliche Stabilität zu gewährleisten, ist auf die Befestigung der Zinken am Stiel zu achten. Dabei lässt sich zwischen einfachen Stecksystemen und Adaptersysteme wählen. Ferner spielt auch das Material des Stieles eine Rolle. Man kann sich hierbei zwischen leichten Metall- oder Kunststoffstielen oder auch schweren Echtholzstielen entscheiden. Unter Umständen ist es von Vorteil, wenn man den Stiel für gewisse Arbeiten auch ausziehen kann. Eventuell benötigt man zusätzlich für den Abtransport des Laubes meist auch noch einen Laubsack.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.