Bei dem Typ LFL650-5-12(9x20)60 handelt es sich um ein Linienlasermodul mit der Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist gr...
Bei dem Typ LFL650-5-12(9x20)60 handelt es sich um ein Linienlasermodul mit der Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist gr...
Bei dem Typ LFL650-5(12x45)90-NT handelt es sich um einen Linienlaser mit der Wellenlänge 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus (12x45mm). Die Lebensdauer des Lase...
Bei dem Typ LJ650-5-4.5(14x64)30-S-F490 handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer roten Laserlinie. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 650nm. Das Modul enthält 3 Knopfzell...
Bei dem Typ LFL650-5-4.5(15x67)60-F1000 handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer roten Laserlinie. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 650nm. Das Modul enthält 2 Knopfzell...
Bei dem Typ LFL650-5-4.5(15x67)60 handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer roten Laserlinie. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 650nm. Das Modul enthält 2 Knopfzellen (LR...
Bei dem Typ LFL635-5-4.5(9x20)90 handelt es sich um ein Linienlasermodul das durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfüg...
Bei dem Typ LFL635-5-5(9x20)90 handelt es sich um ein Linienlasermodul das durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt ...