Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Laubbläser

  Laubbläser  (223 Angebote unter 30.848.477 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Laubbläser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Laubbläser"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Laubbläser
^

Mit dem Laubbläser Gehwege reinigen

Auf Gehwegen, Beeten, Straßen oder kleineren Wegen sammelt sich schnell eine große Menge Laub an, wenn es Herbst wird. Ist der Laubbesen eher für kleinere, glatte Flächen geeignet und der Rechen für Wiesen, so lässt sich der Laubbläser ultimativ auf allen Flächen nutzen. Zur Grabpflege bzw. als Friedhofsbedarf kann die spezielle Gartenmaschine genutzt werden, wie auch zur Reinigung von Terrassen von Teichen. Auf dem Firmengelände ist der Laubsauger ebenfalls bestens einzusetzen. In kürzester Zeit sind die Flächen wieder gereinigt. Denn besonders dann, wenn es neben einer großen Laubansammlung noch regnet, kann es äußerst rutschig werden, womit eine Verletzungsgefahr einhergeht, die es zu vermeiden gilt.

Der Laubbläser im effektiven Einsatz

Auch Getränkedosen, die sich unterm Laub befinden können, Papier, dünnere Äste und Rasenschnitt können problemlos mit einem Laubbläser weggeblasen werden. Ein Laubsauger hätte bei Getränkedosen und Ästen keine Möglichkeit, diese aufzunehmen. Schlimmstenfalls könnten sogar Defekte auftreten, weswegen sich der Laubbläser als vorteilhafter erweist.

Mehr Power für große Flächen – die Leistung beachten!

Wenn größere Flächen von Laub befreit werden sollen, sollte das Gerät eine hohe Leistung aufweisen. Speziell bei leistungsstarken Geräten sollte auf eine Anti-Vibrations-Einrichtung geachtet werden, um ein beschwerdefreies Arbeiten zu gewährleisten. Belüftungsschlitze im Gehäuse verhindern schließlich eine Überhitzung im Motor. Auch Kombinationen aus Laubbläsern und Laubsaugern sind möglich.

Akku-Laubbläser eignen sich für den unabhängigen Einsatz, Benzin-Laubbläser für langandauernde Arbeiten

Wird auf einen vom Stromnetz unabhängigen Laubbläser Wert gelegt, der für kürzere Arbeiten zum Einsatz kommen soll, sind Akku-Geräte genau die richtige Wahl. Störende Kabel sind nicht vorhanden und es ist zudem eine große Bewegungsfreiheit gegeben. Für das unterbrechungsfreie Arbeiten auf großen Flächen können Benzin-Modelle gewählt werden. Ein mitgeführter Benzinkanister erweist sich ebenfalls als vorteilhaft, falls der Laubbläser wieder befüllt werden muss, wenn die Arbeit länger dauert. Tipp: Kopfhörer sollten zudem in Erwägung gezogen werden, um die Ohren vor einer Lärmbelästigung zu schützen, die von Hochleistungs-Benzin-Laubbläsern ausgehen können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.