Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Leuchttafel

  Leuchttafel  (0 Angebote unter 28.256.512 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Leuchttafel"

Überbegriffe
Zubehör
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Leuchttafel
^

Die Leuchttafel als gezieltes Werbemittel für Angebote und spezielle Aktionen

Unter den Angebotstafeln nimmt die Leuchttafel einen besonderen Stellenwert ein, da diese als gezieltes Werbemittel eine größere Aufmerksamkeit auf sich zieht als herkömmliche nicht beleuchtete Präsentations- und Infotafeln. Aufsteller mit der zusätzlichen Funktionalität beleuchteter Werbetafeln sorgen bereits aus einiger Distanz für eine bessere Sichtbarkeit. Damit eignen sich die Leuchttafeln ideal für die Werbung und für bestimmte Aktionen in der Gastronomie und im Einzelhandel.Spezielle Sonderangebote, Preisaktionen oder auch Hinweise zu besonderen Events wie die „Happy Hour“ können optisch mit der Leuchttafel in dunklen Bereichen der Räumlichkeiten in Szene gesetzt werden. Die Leuchttafel kann als optischer Reiz ebenfalls im Schaufenster platziert werden, um nach Ladenschluss noch aktiv werbend wichtige Informationen für Interessenten bereit zu halten.

Funktional und flexibel zu beschriften – Ausstattungsmerkmale der Leuchttafel

Besonders vorteilhaft wirkt sich der Faktor aus, dass die Leuchttafel zu jeder Zeit mit individuellen Informationen versehen werden kann. Zur Beschriftung sollte als wichtiges Leuchttafel-Zubehör der passende UV-aktive Stift verwendet werden, damit die LED-Leuchttafel ihre volle Funktionalität entfalten kann. Die entsprechenden Fluoreszenzstifte verfügen bereits bei Tageslicht über eine besonders hohe Strahlkraft. In der Dunkelheit ersetzen die integrierten LEDs der Leuchttafel das Sonnenlicht und die reflektierende Schrift bleibt optimal lesbar. Sollen Informationen, Angebote oder Preise ausgetauscht werden, reicht zum einfachen Entfernen der Schrift ein trockenes Reinigungstuch, um anschließend die Beschriftung auf der transparenten Acrylglasplatte neu vorzunehmen.

Vielfältige Programmauswahl mit besonderen visuellen Effekten

Um optisch besondere Akzente mittels der Leuchttafel zu setzen, bieten einige Modelle eine bestimmte Bandbreite an Programmen und Funktionen. Eine gute Signalwirkung erreichen bereits rote, grüne und blaue LEDs. Die LED-Technologie gewährleistet einen niedrigen Gesamtanschlusswert und damit niedrige Stromkosten. Die Wärmeentwicklung bleibt minimal und bei brillantem Abstrahlverhalten ist das System quasi wartungsfrei. Statische sowie blinkende Farben und die Lauflichtfunktion in abweichenden Geschwindigkeiten bieten einen spezielle visuelle Effekte, die auf Wunsch einfach zugeschaltet werden können, um in jedem Fall die Aufmerksamkeit von Kunden zu binden. Zu beachten sind die unterschiedlichen Formate von DIN A4 bis DIN A1, um die Größe der Tafel auf die übrige Ladenausstattung abzustimmen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.