Passscheiben
Passscheiben werden zur Lagefixierung und zum Spielausgleich verwendet.
Einzuordnen sind Passscheiben in die Kategorie der Welle-Nabe-Verbindungen. Es gibt sie in den üblichen Größen 3 mm bis 70 mm Innendurchmesser, dabei sind solche mit einem Innendurchmessen bis 100 mm eher selten.
Passscheiben sehen eigentlich aus wie Unterlegscheiben.
Der Vorteil ist, dass es Passscheiben in abgestuften Dicken gibt.
Jede Dicke hat ein genaues Maß. Abgestuft sind die Dicken von 0,1 mm bis 2,0 mm in 0,1 mm Schritten.
Die Norm
Passscheiben sind Normteile. In der DIN 988 sind die Abmessungen und die Materialangaben festgehalten.
Besonderheiten der Norm
Zu beachten ist, dass unter der DIN-Norm 988 auch die sogenannten Stützscheiben erfasst sind.
Diese sind aus Federstahl. Die Passscheiben hingegen sind aus nichtgehärteten Federstahl.
Die genaue Normbezeichnung
Die Bestellbezeichnung einer Passscheibe mit 20 mm Innendurchmesser und 30 mm Außendurchmesser mit einer Dicke von 1 mm lautet:
Passscheibe DIN 988-30x20x1,0
Wozu werden Passscheiben verwendet?
Passscheiben werden eingesetzt, wo eine Lagefixierung von Maschinenteilen, etc. notwendig ist. Wenn zum Beispiel ein Laufrad auf einem Wellenende mit Bund fixiert werden soll, werden Passscheiben eingesetzt. Diese kommen zwischen Sicherungsring der Welle und dem Laufrad zum Einsatz.
Material und Belastungsfähigkeit
Als Material ist meistens St Stahl im Einsatz. Passscheiben können keine großen Axialkräfte übernehmen. Dazu müssen Stützscheiben verwendet werden.
Die Montage
Wenn die genaue Dicke einer Passscheibe durch eine Serviceliste nicht bestimmt werden kann, wird der Spalt mit Hilfe einer Fühlerlehre ermittelt. Es ist auch durchaus üblich, dass Passscheiben-Dicken-Kombinationen eingesetzt werden.
Die Bestellung
Bestellen Sie Passscheiben in verschiedenen Dicken und in ausreichender Menge. Denn schnell sind diese Teile bei Montagearbeiten und im Servicefall nicht mehr greifbar. Auch ändern sich die Abstände einer Maschine durch Verschleiß.
Was ist bei der technischen Auslegung zu beachten?
Gerade sollten diese Teile in einer gewissen Überzahl angelegt werden. Denn schnell sind solche Teile nicht mehr greifbar.
Auch sollte durch die Toleranzbetrachtung die nächst kleinere oder größere Dickenabstufung berücksichtigt werden. Dementsprechend ist es sinnvoll, diese auch in ausreichender Anzahl anzulegen. Fragen Sie danach.
Was ist bei der Wiederbestellung zu beachten?
Auch hier gilt das gleiche wie bei der technischen Auslegung: Ausreichende Anzahl.
Bei einer Bestellung im Service muss unbedingt berücksichtigt werden, dass die Dicke der Passscheibe neu angepasst werden muss. Deshalb in solchen Fällen die in der Dicken-Abstufung benachbarten Passscheiben mit bestellen.
Die Funktionsüberprüfung
Die Einbaustelle muss immer gesäubert sein, d. h. frei von Schmutz und Spänen. Dies erreichen Sie mit Lappen oder mit Bürsten.
Das Einsetzen der Passscheiben erreicht man schon ohne besonderes Montagewerkzeug.
Die abschließende Funktionsüberprüfung und Vermerken der genau eingesetzten Passscheiben ist stets empfehlenswert.
Die Lagerhaltung
Bei der Lagerung ist zu beachten, dass Passscheiben nicht beschädigt werden. Eine deformierte Passscheibe kann man nicht mehr verwenden!
Deshalb ist es ratsam, Passscheiben in verschließbaren Kunststoffbeuteln aufzubewahren und diese dann in einem Lagerkasten trocken zu lagern.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Schnorr-Scheibe, Zahnscheibe und Fächerscheibe aus unserer Kategorie Scheiben.