Müllgreifer – ein rückenschonendes und hygienisches Arbeitsmittel
Ein Abfallgreifer, der auch als Müllgreifer oder Abfallzange bezeichnet wird, ist ein praktisches Gerät zur
Abfallbeseitigung. So kann für Ordnung und Sauberkeit u. a. in Parkanlagen, auf Firmengeländen oder öffentlichen Plätzen gesorgt werden. Bei Reinigungs - und Pflegearbeiten werden immer häufiger Müllgreifer eingesetzt.
Ergonomisches Arbeiten
Die Vorteile liegen auf der Hand – Müll kann aufgesammelt werden und das auf einen rückenschonende und hygienische Art und Weise. Eine Greifzange macht es möglich, dass Abfälle beseitigt werden können, ohne dabei den Müll zu berühren. Der Müllgreifer ist ergonomisch geformt und funktional zugleich. Auch ebene Flächen wie Pflaster können ohne Mühe aufgelesen und beseitigt werden genau wie festsitzender Müll. Müllgreifer sind in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Griffen z. B. Hebel- oder Handgriff erhältlich.