| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Pflanzkübel"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Pflanzkübel | | | Pflanzkübel: Besonderer Blickpunkt für Garten, Balkon und Terrasse
Man braucht nicht unbedingt einen Garten, wenn man Pflanzen um sich haben möchte. Diese Neigung lässt sich auch durch Pflanzen befriedigen, die außen auf der Fensterbank, auf Balkon und Veranda und im Hof in Pflanzkästen wachsen. Daneben gibt es größere und ausdauernde Gewächse, die gewöhnlich in Kübeln stehen. Außerdem sind je nach Jahreszeit mit Blatt- und Blütenpflanzen besetzte größere Schalen und Vasen erhältlich, die in der Nähe des Hauses, im Vorgarten aber auch im Garten aufgestellt werden. Pflanzkübel werden aus verschiedenem Material hergestellt und setzten durch ihre Formenvielfalt besondere Akzente.
Pflanzkübel aus Holz
Holzkübel und -container gibt es als halbiertes Fass oder in Kastenform. Diese schlichten Formen passen besonders gut zu ländlichen Anwesen. Sie werden aber auch für breite Simse und Brüstungen gebraucht, wie sie bei repräsentativen Gebäuden und Treppenaufgängen häufig sind. Meist wird Fichten- oder Kiefernholz für die Herstellung der Pflanzkübel verwendet. Für besonders stattliche Kübel, vor allem für halbierte Holzfässer, darf es dann auch mal teures Eichenholz sein. Hauptfarbe bei Holzkübeln ist ein gut deckendes Dunkelgrün. Grün ist eine Farbe, die sich gut als Hintergrund eignet und die Blütenfarben der Pflanzen in ihrer Leuchtkraft fördert. Weiß gestrichene Kübel wirken vor allem an Häusern mit dunklen Wänden. Bei weißen Wänden sollte man zu blauen oder terrakotta getönten Kübeln greifen.
Pflanzkübel aus Steingut, Steinguss und Ton
Pflanzgefäße aus Steingut, Steinguss oder Ton sind für Dachgärten zu empfehlen, wo üppiger Flor trotz häufiger stärkerer Luftbewegung erreicht werden soll. Diese Kübel haben ein hohes Eigengewicht und sind daher schwer zu transportieren. Dem steht gegenüber, dass sich die Pflanzen darin besser entwickeln und eindrucksvoller blühen. Steingut- und Steingusskübel gibt es in vielfältigen Formen: Amphoren, moderne klare Formen, gotische Urnen etc. Erlaubt ist, was gefällt. Handgefertigte Tongefäße überzeugen oft mit einem raffinierten Außendekor aus Blattgirlanden und Zweigmustern.
Pflanzkübel aus Plastik und Zink
Die Markenzeichen von Zinkkübeln sind schlichte Eleganz, Wetterfestigkeit und Rostbeständigkeit. Bei richtiger Pflege halten diese Gefäße ein Leben lang. Die klare Form der Zinkkübel verträgt sich gut mit kräftigen Pflanzenformen wie z. B. Agave oder Wickenstrauch. Auch Kunststoffe werden zu Pflanzbehältern verarbeitet, man bekommt sie in verschieden Längen und Formen. Des Weiteren sind Plastikgefäße gebrauchsfertig, langlebig und eigenen sich hervorragend für die Begrünung von Balkonen. Für Blumenfreunde, die wenig Platz auf ihrem Balkon haben, ist ein Hängekorb ideal.
Damit Ihre Pflanzen schön gedeihen, benötigen Sie neben Blumenerde auch beispielsweise Blumendünger.
|
|
| | | |