Plakatpapier - Kreative Papierpräsentation für den Innen- und Außenbereich
Plakate bieten eine ausgezeichnete und einfache Möglichkeit, Werbung in Szene zu setzen. Um den Ansprüchen an ein langlebiges Plakat auch unter Witterungseinflüssen gerecht zu werden, muss das Plakatpapier ganz besondere Eigenschaften aufweisen. Plakatkarton ist zudem ausgezeichnet geeignet, um Waren mit auffälligen und individuell gestalteten Preis- und Aktionsschildern zu versehen.
Farben, die wirken
Unterschiedliche Einfärbungen des Papieres machen es für Sie möglich, ein Signal mit Ihrem Plakat zu setzen – beispielsweise in
Flachschaukästen oder auf
Aufstellern. Farbige Papiere sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn vorrangig mit schwarzen Grafiken und mit Schrift gearbeitet wird. Hier ist auf einen hohen Kontrastwert zwischen Plakatpapierfarbe und Beschriftung zu achten. Besonders geeignet sind solche Papiere auch für Handbeschriftungen. Fluoreszierende Plakatpapiere sorgen dafür, dass das Plakat im Dunkeln leuchtet und die Blicke auch ohne zusätzliche Lichtquelle auf sich zieht. Neonfarben eigenen sich besonders für Sonderangebote und Aktionswerbung.
Für gestochen scharfe Drucke
Wer sein Plakat ganzheitlich mit einem farbigen Druck versehen will oder auf einen weißen Hintergrund nutzen möchte, sollte in jedem Fall auf holzfreie
Papiere zurückgreifen. Dadurch wird eine höhere Lichtechtheit erreicht und ein Vergilben vermieden. Zu prüfen ist zudem, ob satinierte, matte oder glänzende Papieroberflächen verwendet werden sollen. Auch wenn bei mattierten
Papieren die Farbleuchtkraft etwas geringer ausfällt, besticht es durch die Vermeidung von Spiegelungen. Es ist auch darauf zu achten, ob das Plakat durchleuchtet werden soll oder nicht. Eine hohe Opazität steht für eine hohe Lichtundurchlässigkeit. Das Papier muss eine besonders gleichmäßige Faserstruktur aufweisen, um, bei der Durchleuchtung in
Schaukästen eine homogene Flächenoptik auszuweisen. Um eine hohe Opazität im nassen Zustand zu erzielen, sind Plakatpapiere mit blauer Rückseite zu wählen. Dadurch wird vermieden, dass das zu überklebende Plakat später durchscheint.
Kein Problem mit Feuchtigkeit
Damit das Papier sowohl der Witterung im Außenbereich als auch der Einweichung vor dem Plakatieren standhält, muss es entsprechend beständig gegen Nässe sein. Das Papier muss daher über eine besondere Leimung verfügen, die es auch im länger währenden nassen Zustand reißfest macht und nach der Trocknung für eine glatte Oberfläche ohne Faltenwurf und Wellungen sorgt. Dies wird durch eine möglichst geringe Nassdehnung erreicht.
Lichteinwirkung und Druckfarbe
Grundsätzlich sind holzfreie Plakatpapiere zu empfehlen. Diese bestechen durch eine hohe Lichtechtheit. Berücksichtigt werden muss zudem die Farbwahl. Damit Ihre Werbung nicht verblasst, verwenden Sie neben einem guten Plakatpapier bitte immer pigmentierte Farben. Unerwünschte Farbveränderungen lassen sich so vermeiden.
Das Papiergewicht
Für Plakate und Poster sollten Sie Papiere mit einem Papiergewicht zwischen 100 und 200g/qm wählen. Hier gilt je höher das Gewicht, umso stabiler ist das Papier.
Plakatkarton, für die Anfertigung von Schildern oder Preisauszeichnungen, sollten stabiler gewählt werden. Hier kommen bis zu 400g/qm an Papiergewicht zum Einsatz und sorgen für langfristige Haltbarkeit. Knicke und Abstoßungen an den Kanten werden auch bei häufigem Begreifen vermieden.