Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: rinneisen-abbiegezange freund
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Rinneisen-Abbiegezange

  Rinneisen-Abbiegezange  (14 Angebote unter 30.861.162 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rinneisen-Abbiegezange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rinneisen-Abbiegezange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Rinneisen-Abbiegezange
^

Die Rinneisenbiegezange zum Biegen von Dachrinnenhaken

Die Rinneisenbiegezange wird von Dachdeckern und Klempnern benutzt, um Dachrinnen aus Metall wie Titanzink oder verzinktem Stahlblech sowie Aluminium zu befestigen. Dachrinne ist dabei nicht gleich Dachrinne und somit auch Dachrinnenhaken nicht gleich Dachrinnenhaken. Das hängt damit zusammen, dass sich der Durchmesser, die Form oder der Befestigungswinkel je nach Dachform und nach DIN 1986-100 festgelegter örtlichen Fünf-Minuten-Regenspende ändern kann. Dachrinnen, die wie längsgeteilte hohle Zylinder aussehen, kommen recht häufig vor. Die entsprechenden Haken dazu ca. 400 Millimeter lang, oftmals bis zu 40 Millimeter breit und aus sechs bis acht Millimeter dickem Blech. Das Blech ist von der Längsseite aus betrachtet an einem Ende u-förmig gebogen. In dieser Biegung liegt die Rinne. Das andere Ende ist gerade auslaufend. Hier kommt zur Bildung eines Knicks im Rinneisenhaken die Rinneisenbiegezange ins Spiel. Damit wird die Befestigung im gewünschten Winkel (meist um die 45 Grad) vom U nach außen hin weggebogen.

Kurzbeschreibung der Biegezange

Als Spezialzange ist auch die Rinneisenbiegezange an die besonderen Gegebenheiten, hier der Form der Rinneisenhaken und deren Bearbeitung, vom Zangenkopf her angepaßt: Über dem Gelenk steht ein einzelner zylindrischer Dorn zur Seite weg. Die Backen der Biegezange haben zur gleichen Seite hin je einen halbrunden Zylinder abstehen, die auf der ebenen Seite aufeinander zugehen und eine Klemmfläche oder Greiffläche bilden. So kann man den Rinneisenhaken, der zwischen den Dorn und die Backen geklemmt wird, mit einem Handgriff in die gewünschte Form biegen. Für die relativ dicken Bleche benötigt man eine ausreichende Hebelwirkung, so dass die Griffe der Zange oftmals um die 50 Zentimeter lang sind. Eine Kunststoffbeschichtung sorgt für einen guten Halt ohne zu rutschen.

Die Eigenschaften

Die Zange wird mit Arbeitsbereichen wie „40 mal 6 mm“ beschrieben. Gemeint sind damit die Breite und die Dicke des Rinneisens. Mit Länge hingegen wird meistens die Gesamtlänge der Rinneisenbiegezange mit Kopf und Griffen angegeben. Die Zange kommt aufgrund des stabilen Aufbaus gut und gerne auf ein Eigengewicht von mehr als drei Kilogramm. Zum Teil sind die Rinneisen zum Zwecke des Korrosionsschutzes mit Kunststoff beschichtet. In diesem Fall ist eine Rinneisenbiegezange mit Abgleitrolle vorteilhaft, um den Überzug nicht zu beschädigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.