Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Spezialzange  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Spezialzange“
Überbegriffe
Biegezangen
Damit ist das Biegen von Werkstücken möglich. Bei­spiele hierfür sind: Draht­wirbelzange oder Rohr­biegezange.
Crimpzange
Ermöglicht das kraftschlüs­sige Verbinden von Kabel und Stecker. Verschiedene beispiele sind: Western­stecker-Crimpzange oder Crimp-Gripzange.
Greifzangen
Sie dienen zum Greifen von Werkstücken. Beispiele hierfür sind: Flachzange, Gitterboxzange oder Rund­zange.
Gripzangen
Die Öffnungs- bzw. Feststell­weite wird durch eine Stell­schraube eingestellt. Die be­sondere Konstruktion er­möglicht eine hohe Kraftü­bertragung.
Kabelzangen
Mit diesen Zangen lassen sich Kabel effizient bearbei­ten, deshalb sind sie hervor­ragend geeignet für Elektri­ker. Siehe z. B. auch Abiso­lierzange.
Kneifzangen
Dieses Werkzeug eignet sich unter anderem zum Heraus­ziehen von Nägeln. Siehe z. B. auch Hammerzange oder Töpferzange.
Rohr- und Wasser­pumpenzangen
Gibt es in unterschiedlichs­ten Varianten, wie z. B. Rohrzange, Schraubzange oder Zangenschlüssel.
Schneidezangen
Zu den schneidenden, also zertrennenden, Zangen zählt man Bolzenschneider, Seitenschneider oder Vorn­schneider.
Montagezangen
Spezialisierte Zangen für verschiedene Anwendungen.
 
Kombizange
Diese Zange kombiniert ver­schiedene Funktionen wie Greifen oder Abschneiden. Siehe auch: Kraft-Kombi­zange.
Monierzange
Wird auch Flechterzange oder Rabitzzange genannt und dient dem Abtrennen oder Verdrillen von Binde­drähten.
Universalzange
Ausklinkzange
Blindnietzange
Blindnietmutternzange
Bordsteinzange
Bördelzange
Dreidornspreizzange
ESD-Zange
Fliesenbrechzange
Fliesenlochzange
Glaskröselzange
Kugelkopfzange
Lochzange
Lötspitzenzange
Mosaikzange
Palisadenversetzzange
Plombenzange
Profilverbundzange
Prüfplakettenzange
Rasengitterverlegehilfe
Schlauchschellenzange
Sicherungsringzange
Damit werden Sicherungs­ringe gespreizt, um sie z. B. auf Wellen zu montieren. Es gibt sie für Außenringe oder Innenringe.
Farmerzange
Doppelgelenkzange
Zangensatz
Weitere Informationen zum Thema Spezialzange
^

Spezialzangen – Das Handwerk für Sondereinsätze

Spezialzangen sind als Handwerkzeug neben den üblichen Zangen wie Kneifzangen, Kombizangen, Greifzangen, Biegezangen oder Crimpzangen für besondere Aufgaben konzipiert. Die Zange an sich als Schneide- und Presswerkzeug läuft daher bei Spezialzangen im vorderen Arbeitsbereich des Gerätes in einer speziellen Form aus. Als Beispiele dienen etwa die Blindnietzange, die die Verarbeitung einer Niete blind von einer Seite aus zulässt, um Bauteile zu verbinden, die Fliesenlochzange mit der papageienschnabelförmigen Bissfläche oder auch die Plombenzange, zwischen deren Zangenbacken die Teile der Plombe gelegt werden.

Die Lochzange

Die Lochzange besitzt an einem Backen ein mit Dornen gespicktes Drehrädchen und hat auf der Gegenseite kleine Eindellungen, damit sich die Dornen beim Zudrücken der Spezialzange nicht verbiegen können. Mit einer Lochzange kann man fehlende Löcher an Gürteln ergänzen oder ein Werkstück mit Löchern perforieren, wie etwa die Teile einer Kutte, Hose oder Ledertasche, die von Hand zusammengenäht werden sollen.

Die Glaskrösel- und die Mosaikzange

Wer gerne und viel mit Spiegelstücken, Glas oder Keramik bastelt, kennt auch die Glaskröselzange mit breiteren, flachen Backen, mit denen man angeritzte Glasstücke abbricht. Mosaikzangen dagegen sind zum Absplittern von Einzelteilen und besitzen kurze, scharfkantige Beißflächen. Um eine optimale Hebelwirkung zu nutzen, haben Mosaikzangen recht häufig sehr lange Griffe.

Der Flachband-Kabelschneider und die Bordsteinzange

Ein Flachbandkabel besitzt mehrere Adern, die isoliert nebeneinander geführt werden. Häufig werden die Kabel als Signalleitungen in elektronischen Baugruppen genutzt oder zur Datenübertragung in Computern. Die Flachband-Kabelschneider, mit denen man die Flachbandkabel auf die gewünschte Länge schneidet, verfügen auf der unteren Seite über eine längsgerillte Schiene als Führung und auf der oberen Seite auf eine entsprechend scharf geschliffene Schneide. Die Bordsteinzange erlaubt das Greifen und Versetzen von Bordsteinen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.