Rollstuhlkissen erleichtern das lange Sitzen im Rollstuhl
Bei einer permanenten oder vorübergehenden Unterbringung in einem Rollstuhl aufgrund von Lähmungserscheinungen oder schwerwiegenden Einschränkungen der Mobilität sollte das Sitzen so bequem wie möglich sein.
Sitzkissen können helfen, die optimale Sitzposition zu erreichen, den Druck auf Knochen und Haut so gering wie möglich zu halten und das Sitzen stabil, aber dennoch flexibel zu halten. Da ein
Rollstuhl im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird und demnach unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt ist, werden an das Sitzkissen hier besondere Anforderungen gestellt. Spezielle Rollstuhlkissen erfüllen diese Anforderungen.
Förderung der Muskelarbeit durch dynamische Sitzkissen für den Rollstuhl
Da bei lang anhaltender und vorwiegend passiver Sitztätigkeit im Rollstuhl häufig Durchblutungsstörungen und eine Unterversorgung mit Bewegungsreizen die Folge sind, können Sitzkissen gewählt werden, die mittels Luftfüllung und Positionierung im Rückenbereich ein aufrechtes, wie stabiles Sitzen erlauben. Durch die Aufnahme der Schwingungen über das Kissen ermöglicht es ein tiefes Durchatmen, während parallel eine leichte Kräftigung der Koordinationsmuskeln erfolgt. Sofern die Mobilität durch Lähmungen nicht komplett eingeschränkt ist, eignen sich zum Erhalt der Kraft und des Muskeltonus Rollstuhlkissen, die mit der angepassten Stauchhärte und Würfelstruktur eine auf das Körpergewicht angepasste gleichmäßige Druckverteilung gewährleisten.
Unterschiedliche Kissenmaterialien für alle Witterungsbedingungen
Um in der Winterzeit den kalten und rauen Witterungsbedingungen standzuhalten, bieten sich Rollstuhlkissen an, die gegen Seitenwinde schützen.
Vor allem bei schweren Lähmungserscheinungen und den damit einhergehenden Empfindungsstörungen sollten Kissen verwendet werden, die sowohl den Gesäß- sowie zusätzlich den Seiten- und Rückenbereich vor der Auskühlung zu schützen.
Ein weiches Viskose-Polyamid-Gemisch als Obermaterial mit silikonisierten Polyester-Hohlfasern als Füllung bietet beispielsweise eine weiche Unterlage ohne Risiko von partiellen Überlastungen wie dem Wundliegen. Auch wird durch die Hohlfasern zusätzlich eine Barriere gegen durchdringende Kälte und eisige Winde durch die Luftschicht innerhalb der Fasern gewährleistet. Von Vorteil sind auch Kissen, die antiallergen und nicht geruchsbindend sind.
Individuelle Füllungen der Rollstuhlkissen
Die Rollstuhlkissen, deren Obermaterialien und Füllungen sollten individuell auf den Gesundheitszustand abgestimmt werden. Häufig bieten sich bei den Rollstuhlkissen Gelfüllungen oder Schaum-Stoffe mit Memory-Funktion an. Orthopädische oder medizinisch-rehabilitierende Maßnahmen erfordern neben den Kissen oft weitere
Lagerungshilfen.