Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Rotlichtlampe

  Rotlichtlampe  (40 Angebote unter 28.146.090 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rotlichtlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
(12 Angebote)
Artikelmerkmale
Sanitas SIL 16
Hersteller: Sanitas
Herst.-Nr.: 616.21
pro Stück  ab € 26,39*
 Stück  
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rotlichtlampe
^

Rotlichtlampen – Licht als Wärmespender mit Heilwirkung

Rotlichtlampen geben einen hohen Anteil an Infrarotstrahlung ab und wärmen dadurch. Diese Infrarotstrahlung hat bei vielen Erkrankungen, bei denen Wärme nicht nur schmerzlindernd sondern auch heilend wirkt, einen positiven Einfluss auf die Krankheitsentwicklung.

Klein aber oho

Rotlichtlampen sind eine günstige und einfache Alternative zur Infrarotkabin oder dem größeren Rotlichtstrahler. Sie sind besonders bei punktuellen Beschwerden gut geeignet. Rotlichtlampen sind besonders zur Behandlung von Verspannungen, Kopfschmerzen und Erkältungen, als Ergänzungstherapie oder Alternative zu anderen Behandlungsmethoden zu empfehlen. Die Infrarotstrahlung, die von den Medizinleuchten abgegeben wird, dringt tief in das bestrahlte Gewebe ein und erzeugt dort eine Tiefenwärme, die dem Heilungsprozess zu Gute kommt.

Die Wattzahl

Die Wattzahl der Rotlichtlampe sagt viel über die Intensität der Wärmeentwicklung aus. Achten Sie beim Kauf auf diesen Kennwert. Einfache Rotlichtlampen liegen in einem Leistungsbereich zwischen 100 und 250 Watt. Die Leistung bestimmt auch den Abstand in dem Sie sich bei der Anwendung befinden sollten. Mit steigender Leistung muss auch der Abstand zum Körper steigen, da sonst Verbrennungen entstehen können. Ein Mindestabstand bei einer Leistung von 150 Watt von 30 cm ist empfehlenswert. Bei 250 Watt sind es bereits 80 cm. Zudem sollten Sie Ihre Augen während der Behandlung durch eine Infratrotschutzbrille vor den wirkenden Strahlen schützen.

Standsicher und Einstellbar

Das Gehäuse der Rotlichtlampe muss sehr stabil gehalten sein und über einen breiten Standfuß verfügen. Das eingedrehte Rotlichleuchtmittel ist in seinem Durchmesser sehr groß, dadurch ist auch ein entsprechend großer Schirm erforderlich. Durch einen breiten Standfuß kommt es nicht zum Ungleichgewicht und die Lampe kann nicht kippen. Damit der Lampenkopf und die Strahlung genau positioniert werden kann, sind verstellbare Lampenköpfe, die sowohl schwenk- als auch drehbar sind, empfehlenswert. Damit kann der Strahlwinkel genau vorgegeben werden, ohne dass Sie Ihre Position verändern müssen.

Der Lampenschirm

Damit das Rotlicht auch punktgenau eingesetzt werden kann, ist es wichtig, dass der Lampenschirm das Leuchtmittel so aufnimmt, dass es nicht zu seitlichen Abstrahlungen kommt. Die Infrarotwärme soll ja schließlich genau an den betroffenen Körperpartien wirken.

Wärmestrahlung für die Tierzucht

Einfache Rotlichtlampen können auch in der Tierzucht als Aufzuchtlampe eingesetzt werden. Zusätzliche Schutzgitter vor dem Leuchtmittel verhindern versehentlichen Kontakt zur Wärmequelle. Um eine weite und gleichmäßige Verteilung des Rotlichtes zu erzielen, sollte dies senkrecht nach unten strahlend in ausreichendem Abstand an die Decke des Zuchtbereiches gehangen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.