Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Säureschutzschürze

  Säureschutzschürze  (158 Angebote unter 28.110.092 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Säureschutzschürze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Säureschutzschürze"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Säureschutzschürze
^

Mit einer Chemikalienschürze auf der sicheren Seiten

Der Arbeitsschutz ist eine grundlegende Komponente im effizienten Arbeitsprozess. Der Schutz der Menschen muss stets an erster Stelle stehen. Erst wenn der Arbeiter genügend gesichert ist, kann dieser weitgehend gefahrlos seiner Arbeit nachgehen. Gerade Chemieindustriearbeiter sind auf einen hochwertigen Schutz angewiesen, da die Arbeit mit bestimmten Chemikalien sehr gefährlich sein kann.

Eine Chemikalienschürze schützt nur auf der Vorderseite

Zwar gewährleistet eine Chemikalienschürze einen weitgehenden Schutz vor Chemikalien, aber dieser Schutz ist nur auf die Vorderseite des Körpers beschränkt. Dies bedeutet, dass die Körperseiten, der Kopf, die Rückenseite, die Arme und die Füße ungeschützt sind. Es ist daher wichtig, die Schürze mit weiteren Sicherheitsmaßnahmen zu kombinieren.

Eigenschaften einer guten Chemikalienschürze

Im Gegensatz zu normalen Schürzen fallen Chemikalienschürzen unter die zertifizierte Schutzkleidung. Für die Zertifizierung wurden verschiedene Kriterien in der Norm EN 340 zusammengefasst. Weiterhin ist ein einwandfreier Sitz der Schutzkleidung notwendig, um Unfallrisiken zu minimieren. Bei einer Chemikalienschürze ist es sehr wichtig, dass der Stoff sehr fest und haltbar ist. Dies gewährleistet nicht nur den Schutz des Arbeiters, sondern sorgt zugleich für eine Langlebigkeit der Kleidung. Häufiges Waschen und chemische Strapazen sollten für die Schürze nicht schädlich sein.
Die spezielle Norm für Chemikalienschutzkleidung ist EN 467. Sie bestimmt die Anforderungen an die Kleidung gegen flüssige Chemikalien. In der Norm findet man die Mindestanforderungen für das Material für Schürzen, Ärmel und Hauben.
In der Regel ist PVC das Material zur Herstellung von chemikaliensicheren Schürzen. Dies ermöglicht eine hohe Reißfestigkeit und schafft die nötige Resistenz gegen Chemikalien.
Die Schürzen variieren in Farbe, Breite sowie in ihrer Stärke. Einige Variante sind nur um den Bauch zu binden, andere sind Brustlastschürzen. Sie sitzen sicherer am Körper und verdecken eine größere Fläche.

Säureresistenz

Einige Chemikalienschürzen schützen den Träger gegen hochätzende Säuren. Bei diesen Schürzen handelt es sich um Schutzkleidung aus Polyestergewebe, welches sehr flexibel und leicht zu tragen ist. Polyester ist außerdem für seine hohe Reißfestigkeit bekannt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.