|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Schöpfkelle"Überbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Schöpfkelle | |  | Der Suppenschöpflöffel - Unverzichtbar für das Schöpfen von Flüssigkeiten
Zum Befüllen einer Suppentasse oder eines Suppentellers eignet sich der praktische Suppenschöpflöffel, welcher in keiner Küche fehlen sollte. Auch andere Flüssigkeiten, welche heiß, warm oder kalt sind, können problemlos mithilfe des Suppenschöpflöffels um- oder eingefüllt werden.
Merkmale eines Suppenschöpflöffels
Im Gegensatz zu herkömmlichen Löffeln besteht ein Suppenschöpflöffel aus einer tiefen, ovalen oder runden Löffelschale, welche von einem langen Stiel gefasst wird. Am Stielende können sich zum Beispiel zum einfachen Aufhängen entweder ein gebogenes Ende oder aber ein Loch befinden, sodass der Suppenschöpflöffel schnell griffbereit ist. Je nach Durchmesser und Volumen kann ein Suppenschöpflöffel auch als Maßeinheit eingesetzt werden, um Zutaten auf zügige Art und Weise damit abzumessen.
Durchmesser und Volumen von Suppenschöpflöffeln
Je nach Bedarf sind unterschiedliche Durchmesser und Volumina von Suppenschöpflöffeln erhältlich. So können das Volumen und der dazugehörige Durchmesser eher gering bemessen sein oder aber für große Töpfe eher ein großes Volumen und einen großen Durchmesser besitzen. Vor allem in Kantinen oder hoch frequentierten Gastronomiegroßbetriebe erfüllt das große Suppenschöpflöffel-Modell einen guten Zweck.
Material von Suppenschöpflöffeln
Suppenschöpflöffel können aus unterschiedlichen Materialien bestehen. So ist Kochbesteck beispielsweise komplett aus zeitlos modernem, langlebigem Edelstahl, anderen robusten Metallen oder auch aus Kunststoff erhältlich. Des Weiteren können auch diverse Materialien kombiniert sein, sodass ein Suppenschöpflöffel aus Edelstahl zum Beispiel über einen Holzgriff verfügt oder aber über eine Löffelschale aus Silikon. Empfehlenswert ist es, wenn die Suppenschöpfkellen aus einem Stück (fugenlos) verarbeitet sind, sodass sich keine Speisereste in den Zwischenräumen ansammeln können.
|
|
|  | |  |