Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schlüsselband

  Schlüsselband  (255 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlüsselband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schlüsselband"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schlüsselband
^

Schlüsselbänder - die praktischen Helfer

Schlüsselbänder sind nicht nur für Kinder hilfreich, sondern auch Erwachsene greifen gern darauf zurück, um einen Schlüsselbund daran zu befestigen, damit er nicht verloren geht. Ebenso werden sie häufig als Werbegeschenke genutzt und Kunden überreicht, diese tragen die Werbemittel regelmäßig und die repräsentierende Firma bleibt ihnen so gut in Erinnerung.

Schlüsselbänder nicht nur für Schlüssel gedacht

Aber auch in der Musik- und Konzertbranche werden Schlüsselbänder benötigt, an welchen VIP- oder Backstage-Pässe angebracht werden können, so dass sie auch dort von großem Nutzen sind. Auf Messen erfüllen die praktischen Utensilien darüber hinaus auch den Zweck von Akkreditierungsbändern. Promotion-Events dürfen des Weiteren ebenfalls nicht vergessen werden, da sich Schlüsselbänder auch dort äußerster Beliebtheit erfreuen.
In Schwimm- oder Freibädern können Schlüsselbänder darüber hinaus auch als Garderoben- bzw. Schrankband eingesetzt werden, damit die Gäste ihre Kleidung und andere gelagerte Gegenstände durch farblich gemachte Schlüsselbänder schneller wiederfinden.

Schlüsselband ist nicht gleich Schlüsselband

Besonders, wenn bestimmte räumliche Abschnitte unterteilt werden sollen, in denen sich Mitarbeiter aufhalten, sind farbliche Schlüsselbänder von enormem Vorteil, um eine räumliche Gliederung durch Farben darzustellen. So sind beispielsweise die Farben Blau, Gelb, Rot, Schwarz oder Weiß erhältlich, wobei ferner sogar neonfarbige Schlüsselbänder zu haben sind, welche extrem auffallen.
Darüber hinaus unterscheiden sich Schlüsselbänder auch in der Breite, welche zwischen 1,2 bis 6 cm variieren. Die Länge von Schlüsselbändern ist darüber hinaus ein Faktor, der über den weiteren Zweck entscheidet. So eignen sich kurze Schlüsselbänder mit einer Länge von 4 cm zum Beispiel als Garderobenschlüssel, wobei sich lange Bänder mit 45 cm Länge eher als Hals-Schlüsselband eignen.
Die Clip-Anbringung sollte darüber hinaus beachtet werden. Für Backstage- oder Messepässe eignen sich zum Beispiel besonders Schlüsselbänder mit Clip-Lock.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.