| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Schneidematte"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Schneidematte | | | Eine Schneidmatte hat eine Doppelfunktion
Eine Schneidmatte wird häufig auch als Schneideunterlage bezeichnet. Sie schützt die Oberfläche des Arbeitstisches vor Beschädigungen durch Spuren scharfer Klingen, egal, ob es sich um Messer, Schneidroller, Cutter oder gar Skalpelle handelt. Zum anderen wird auch die Klinge des Schneidwerkzeugs vor Beschädigungen oder Verbiegen geschützt und hält damit länger.
Schneidmatten finden Sie daher überall, wo Werkstoffe geschnitten werden, nicht nur als Unterlage für Schneidemaschinen in der Industrie, sondern auch im Schulunterricht, in Architektenbüros oder in der Werbetechnik für manuelles Schneiden. Die Matten unterscheiden sich erheblich von Schneidbrettern, die für Lebensmittel genutzt werden.
Aufbau der Schneidmatte
Eine Schneidmatte besteht aus mehrlagigen, elastischen Kunststoffschichten, zwischen denen zum Schutz gegen Durchschneiden - auch für den Gebrauch zum maschinellen Schneiden - ein harter Kern eingearbeitet sein kann. Verschließt sich die Oberfläche nach dem Schneiden von selbst, bleibt die Schneidmatte lange nutzbar, ohne das Schneidergebnis durch Rillen zu verfälschen. Je weniger weich die Oberfläche ist, desto eher lässt sich die Matte auch als Schreibunterlage oder Mousepad nutzen.
Was müssen Sie beim Kauf der Schneidmatte berücksichtigen?
Wichtig ist, dass die Schneidmatte die komplette Schnittlänge abdeckt. Sie können daher nach Angaben wählen, die sich an den Papiergrößen orientieren oder auch Sonderformate nach Breite und Tiefe wählen. Schneiden Sie nach Abmessungen gerade Schnitte, sind Orientierungslinien auf der Matte von Vorteil. Wird eine Schnittlinie auf dem Material markiert, genügt auch eine einfarbige Matte. Ist eine Markierung nicht möglich oder gewünscht, können Sie unter einer durchsichtigen Schneidmatte ein Schnittmuster hinterlegen. Wählen Sie daher entsprechend Ihrer Arbeitstechniken die optimale Matte.
Zusätzliche Vorteile abwägen
Eine beidseitig zum Schneiden nutzbare Fläche verdoppelt die Lebensdauer einer Schneidmatte. Eine rutschhemmende Oberfläche vermeidet Fehlschnitte durch Abrutschen und schont den Werkstoff und die Finger. Je nach Lichtverhältnissen ist nicht reflektierendes Material für die Augen angenehmer, wenn sich die Arbeitsfläche direkt am Fenster befindet; bewahren Sie die Matte dennoch vor direkter Sonneneinstrahlung. Für schnelle Schnitte ist ein Hebelschneider oder Schiebeschneider möglicherweise geeigneter.
|
|
| | | |