Übersicht | "Schneiderschere"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 19,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,47* pro Stück |
| |
Rettungsschere Match 3 (2 Angebote) Die Match 3 überzeugt durch ihre äußerst robuste Qualität und vielen praktischen Eigenschaften. Die Klingen haben eine abgerundete Spitze und sind mit Kunststoff-Applikationen besetzt. So ist größt... |
|
ab € 60,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,41* pro Stück |
| |
Zuschneideschere Stahl lackiert Länge 250 mm (1 Angebot) Zuschneideschere Stahl lackiert Länge 250 mm Schneideschere in klassischer Form, aus 1A-Stahl geschmiedet, stabile Ausführung, lackierte Griffe, hochwertige Qualität. |
|
ab € 16,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,67* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Schneiderschere | | ![](/p.gif) | Schneiderschere - Zuschnitt leicht gemacht
Im Schneiderhandwerk ist es von besonderer Bedeutung, Stoffe ordentlich nach Schnittmuster zuschneiden zu können. Eine scharfe und gut in der Hand liegende Schere darf da nicht fehlen. Zuschnitte und das Abtrennen von überflüssigem Stoff bei Änderungen sind ein wichtiger Bestandteil des Handwerks. Mit einer gut gewählten Schneiderschere erwerben Sie robuste Qualität, die auch noch bei starkem Material weich durch den Stoff gleitet und einen sauberen Schnitt ermöglicht.
Was Sie beim Kauf einer Schneiderschere beachten sollten
Die Kraftübertragung
Damit diese Schneidgeräte die eingesetzte Kraft optimal übertragen und einen sauberen Schnitt sowohl bei ein- Stoffbahnen als auch bei mehrlagigen Materialmixen erlauben, kommt es neben einem guten Schliff der Schneiden auch auf eine optimale Führung an. Damit dies möglich wird, besitzt eine herkömmliche Schneiderschere unterschiedlich große Grifföffnungen, die als Scherenaugen bezeichnet werden. Dadurch wird das Handling erleichtert und der Druck kann optimal auf die Scherenblätter übertragen werden. Besonders bei dicken Stoffen werden durch diese Ergonomie die Schnittführung und die Kraftübertragung verbessert. Besonders wichtig ist die Griffqualität. Robuster Stahl mit einem hohen Härtegrad sorgt dafür, dass selbst bei großen mechanischen Krafteinwirkungen keine Beschädigungen entstehen.
Das Schnittbild
Ihnen bleibt bei der Schneiderschere die Wahl zwischen einem herkömmlich glatten oder zackigen Schnittbild. Während die klassische glatte Variante im allgemeinen Gebrauch bei Schneiderscheren für die herkömmlichen Anwendungen besonders häufig eingesetzt wird, sollten Sie über die zackige Alternative gerade beim Stoffzuschnitt nachdenken. Die Zackenscheren aus dem Schneiderscherenbereich sorgen dafür, dass die Stoffkanten nach dem Schnitt vermindert ausfransen. Eine Versäuberung der Schnittkanten wird damit überflüssig. Zudem stehen die gezackten Zuschneidscheren für dekorative Schnittbilder.
Verstellbar
Damit Sie die Schneiderschere an ihrem empfindlichsten Punkt nicht überbeanspruchen und sowohl dünne als auch dicke Stoffbahnen perfekt schneiden können, ist ein verstellbarer Gang wichtig. Verschraubungen sorgen dafür, dass der Abstand zwischen den Scherenblättern angepasst und gegebenenfalls nachgestellt werden kann. Dadurch wird ein optimaler Schnitt über die gesamte Scherenblattlänge gewährleistet. Auch ein Nachschliff wird so möglich.
Ein weicher Schnitt
Trotz der hohen Anforderungen beim Schneiden der Stoffe sollte die Schere leicht in der Hand liegen und dennoch eine weiche Trennung des Materials vornehmen. Damit dies so ist, kommt es auf einen besonders präzisen Schliff an. Neben einem exakten Schliff und dem genauen Aufeinanderpassen der beiden Schneiden ist eine glatte, fein polierte Oberfläche wichtig, um einen exakten Schnitt bei jedem Stoffmaterial durchführen zu können. Egal, ob schwerer Samt oder feinfaseriger Tüll, unterschiedliche Stoffstrukturen lassen sich nur mit einer gut geschliffenen Schere durchtrennen.
|
|