Fliesenschneider – Ein elementares Werkzeug der Fliesenleger
Fliesenschneider werden benötigt, um exakte Brüche an Fliesen und Kacheln zu erzeugen. Beim Fliesenlegen ist es fast nie möglich, mit den Grundmaßen der Fliesen eine komplette Fläche zu bestücken. Anpassungen an Ecken und Kanten der Fläche sowie das Umfliesen von Hindernissen erfordern eine Anpassung der Fliesenmaße.
Fliesenwerkzeug wie der Fliesenschneider ermöglicht dies schnell und unkompliziert.
Materialvorgaben sind Werkzeugvorgaben
Ein wesentliches Auswahlkriterium hängt unmittelbar mit den Fliesen, die verwendet werden, zusammen. Die Länge der Materialkanten gibt vor, welche Abmessungen der Fliesenschneider aufweisen muss. Nur mit der passenden Auswahl wird es möglich, die Bruchkante sauber in einem Arbeitsgang anzuritzen und danach ohne entstehende Absätze zu brechen. Zusätzlich muss die Fliesenstärke berücksichtigt werden, damit sich diese ohne Umstände in den Fliesenleger einlegen lässt. Auch die Art der später verwendeten Fliesen muss in die Auswahl mit einfließen, damit Sie mit dem gewählten Werkzeug später nicht in Engpässe geraten. Prüfen Sie daher, ob auch glasierte Fliesen zum Einsatz kommen sollen und passen Sie Ihre Auswahl entsprechend an.
Gezieltes Anritzen
Streng genommen ist die Bezeichnung Fliesenschneider nicht korrekt. Mit dem Werkzeug wird nicht nur geschnitten, sondern angeritzt und später gebrochen. Eine
Fliesenbrechzange kommt hier unterstützende zum Einsatz. Eine
Fliesenlochzange dient weiterhin dazu, Ausschnitte an Wand- und Bodenfliesen auszuarbeiten. Um eine saubere Bruchkante zu erzielen, ist ein gezieltes und präzises Anritzen erforderlich. Achten Sie daher auf eine ausreichend justierbare Führungsschiene mit entsprechend vorhandener Messskala. Auch eine Winkelverstellbarkeit sollte am Werkzeug vorhanden sein, um erforderliche Schrägschnitte und Winkelschnitte exakt durchführen zu können.
Das Schneidrädchen
Damit der Fliesenschneider langfristig gute Arbeit leistet, kommt es besonders auf das
Schneidrad an. Dieses Element ist für das Anritzen zuständig und wird am stärksten belastet. Da es sich hierbei um das wesentliche Verschleißteil am Fliesenschneider handelt, sollte es unbedingt einfach und ohne zusätzliches Werkzeug austauschbar gehalten sein. Als Material kommt nur Hartmetall in Frage, um die wirkenden Kräfte optimal einsetzen zu können und einer vorzeitigen Abnutzung entgegenzuwirken.
Perfektes Gesamtpaket
Damit der Fliesenschneider bei den nötigen Arbeitsgängen nicht verrutscht, sollten Sie unbedingt auf einen festen Stand und gummierte Standfüße achten. Beim Anritz- und Bruchvorgang muss gewährleistet sein, dass der Fliesenschneider in seiner Position verbleibt. Um das Material, welches bearbeitet wird, nicht zu beschädigen, sind Exemplare mit gummierter Führungsschiene die optimale Wahl. Entstehender Staub lässt sich leicht entfernen und die Fliesenoberfläche wird während des Arbeitsvorganges geschont. Ein weiteres Augenmerk sollte unbedingt auf der Transportfähigkeit liegen. Eingearbeitete Griffe und ein einklappbares Schneidrädchen ermöglichen es, den Fliesenschneider schnell an und sicher an den Arbeitsort Ihrer Wahl zu bringen.