Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schrumpfhaubengerät

  Schrumpfhaubengerät  (23 Angebote unter 30.848.305 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schrumpfhaubengerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schrumpfhaubengerät"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schrumpfhaubengerät
^

Das Haubenschrumpfgerät als flexible Verpackungsvariante

Der Bereich der Verschlusstechnik zeigt verschiedene Verpackungsmaschinen, die beim Verpacken und zur Warensicherung zum Einsatz kommen. Das Haubenschrumpfgerät verbindet dabei in einem Arbeitsgang das Schweißen und Schrumpfen der Schrumpffolie rund um das Packgut. Besonders vorteilhaft wirkt sich die hohe Flexibilität der Verpackungsfolie gegenüber herkömmlichen Kartonagen aus. Durch die induzierte Hitze des Haubenschrumpfgerätes passt sich die Folie an sämtliche Oberflächen an und funktioniert damit wie eine eng anliegende, schützende Haut.

Einfache, schnelle und komfortable Bedienung

Die Bedienbarkeit des Schrumpfgerätes ist denkbar einfach. Das Packgut wird auf dem Packtisch in die mit dem Schrumpfhauben-Konfektionierer angepasste Halbschlauchfolie eingelegt und mit der Folie unter die Haube des Haubenschrumpfgerätes geschoben. Der Folienkonfektionierer erlaubt im Vorfeld die Fertigung von Schrumpfhauben von der Rolle, um die Folie dem Volumen der zu verpackenden Produkte anzupassen. Nach dem Verschließen der Haube trennt die Verpackungsmaschine überschüssige Folie ab und führt für den Schrumpfvorgang die Warmluft zu, wodurch sich die Folie eng um die Packstücke legt.

Breites Anwendungsspektrum für eine Vielzahl unterschiedlicher Packstücke

Typische Einsatzbereiche des Haubenschrumpfgerätes finden sich in der Lebensmittelindustrie zum Verpacken von Speisen wie Fertiggerichte, Brote, Getränke in Flaschen und anderweitige Bündelverpackungen. Ein breites Anwendungsspektrum ergibt sich zudem daraus, dass auch Paletten mit einer Vielzahl gestapelter Kartons mit der Schrumpffolie ummantelt werden können. Die Kartons sowie die Inhalte sind vor Nässe bei der Lagerung im Außenbereich geschützt und bei der Einlagerung im Innenbereich gewährleistet das Haubenschrumpfgerät für empfindliche Versandgüter wie CD Rohlinge und Software einen optimalen Staubschutz. Auf dem Versandweg sind die Packgüter vor mechanischen Belastungen durch die robuste Folie geschützt. In der Regel bestehen die Schrumpffolien aus transparentem Kunststoff wie PVC und Polyolefin, sodass der Lieferschein, Dokumente, Rechnungen direkt von außen gut sichtbar mit eingeschweißt werden können. Frachtpapiere für die Verzollung können von außen in der selbst haftenden Begleitpapiertasche hinterlegt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.