Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schuhe / Stiefel

  Schuhe / Stiefel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schuhe / Stiefel“
Überbegriffe
Arbeitsschuhe
Robuste sowie belastbare Schuhe, die den Anforde­rungen der jeweiligen Be­rufsgruppe entsprechen.
Arbeitsstiefel
Hochschaftige Stiefel, die in unterschiedlichen Aus­führungen den jeweiligen Anforderungen entspre­chend angeboten werden.
Arztschuhe
Bequeme und leichte Be­rufsschuhe, die den Anfor­derungen im Gesundheits­wesen angepasst sind.
Barfußschuhe
Schuhe ohne Sprengung (Absatz) mit sehr dünnen, flexiblen Sohlen und weit geschnittenem Vorderfuß­bereich.
Freizeitschuhe
Sportliche, legere Schuhe für Freizeitaktivitäten.
Gummistiefel
Stiefel in unterschiedlichen Modellen, die durch diffe­renzierte Sicherheitsanfor­derungen in Sicherheitsklas­sen eingeteilt werden.
Hochschuh
Schuhe mit einem erhöhten Schaft.
Halbschuhe
Eine Form der festen Fuß­bekleidung, die sich vom Stiefel durch die Höhe des Schaftes abgrenzt.
Klettschuhe
Schuhe unterschiedlicher Modelle, die mit Klettver­schlüssen geschlossen werden.
Pantoletten
Pantoffelartige, offene oder geschlossene Schuhe, die eine feste, strapazierfähige Sohle besitzen.
Pumps
Weit ausgeschnittene, an­sonsten geschlossene Halb­schuhe mit flachen Sohlen und Absätzen zwischen 3 und 10 cm Höhe.
Sandalen
Diese leichten und offenen Schuhe bieten einen hohen Tragekomfort bei sommer­lichen Temperaturen.
Flip Flops
Vor allem am Strand be­liebte, offene und leichte Schuhe, die zwischen den inneren beiden Zehen fixiert werden.
Slipper
Ein leichter Halbschuh, der ohne klassischen Ver­schluss auskommt. Der Halt am Fuß wird über Gummi­einsätze bewirkt.
Sicherheitsschuhe
Verfügt über eine Zehen­kappe und Durchtrittschutz, wird in unterschiedlichen Sicherheitsklassen ange­boten.
Sportschuhe
Spezielle Schuhe, die den Belastungen unterschied­licher Sportarten angepasst sind und die Verletzungs­gefahr minimieren.
Trekkingschuhe
Sehr robuste, wasserresis­tente Schuhe mit einem erhöhten Schaft und rutschfestem Profil.
Winterstiefel
Die warme Fütterung hält Füße trocken und schützt vor dem Auskühlen.
Spezielle Schuhe und Fußbekleidung
Bettschuhe
Dickere Socken mit Angora- oder Wollanteil und ohne einschneidende Bündchen zur weichen Lagerung und für warme Füße im Bett.
Gamaschen
Bewirken die komplette An­bindung von der Hose und dem Schuh und schützen diesen Bereich vor Verlet­zungen.
Hausschuhe
Fußbekleidung mit einer Sohle, die vorrangig nur im Wohnbereich getragen wird.
Sanitätsschuhe
Spezielle, oft maßgefertigte Schuhe, die auf die ortho­pädischen Bedürfnisse des Trägers ausgelegt sind.
Überschuhe
Werden, zum Schutz vor Verschmutzung oder Über­tragung von Keimen, über die normalen Schuhe ge­tragen.
Zubehör und Pflegemittel
Einlegesohlen
Individuelle Innensohlen, die aus gesundheitlichen bzw. ästhetischen Gründen in die Schuhe eingelegt werden.
ESD Fersenband
Diese Bänder oder Kappen werden über dem Schuh getragen und zur Personen­erdung eingesetzt.
Spikes
Bieten einen guten Schutz bei Schnee- und Eisglätte.
Nagelsohlen
Zum Begehen frischer Estriche, aber auch zur Rasenpflege geeignet.
Schnürsenkel
Dienen dazu, Schuh oder Stiefel mit einer Schnürung zu verschließen und dem Fuß Halt zu geben.
Schuhanzieher
Erleichtern das Anziehen von Schuhen und schonen die, dem Fuß Halt geben­de, Hinterkappen.
Schuhkissen
Aktive Depotstoffe nehmen über Nacht die Feuchtigkeit auf, neutralisieren Gerüche und trocknen die Schuhe.
Schuhauszieher
Ein Hilfsmittel, das das Aus­ziehen von Schaftstiefeln leichter und schonender macht.
Stiefelsocken
Diese knöchel- bzw. waden­langen Einziehsocken sor­gen für ein warmes und tro­ckenes Gefühl in Gummi­stiefeln.
Socken
Kleidungsstücke, die am Fuß bzw. Bein getragen werden und unterschied­liche Formen haben können.
Schuhdehner
Schuhdehner sorgen dafür, dass Schuhe ihre Form und Spannung behalten.
Reinigungs- und Pflegemittel
Imprägnierspray
Bietet eine offene Impräg­nierung, die Poren werden nicht verschlossen und At­mungsaktivität bleibt er­halten.
Lederfett
Verbesstert die Eigenschaf­ten von Leder, es wird elas­tischer, reißfester und ver­ringert das Aufnahmever­mögen von Wasser.
Schuhbürste
Verwendet man zum Polie­ren der Wachsschicht aufge­tragener Schuhcreme. Für Rauhleder gibt es spezielle Pflegebürsten.
Schuhcreme
Wird auf das vorgereinigte Leder aufgetragen, Farb- und Fettmoleküle frischen das Leder auf und machen es wieder geschmeidig.
Schuhspray
Die starke Deowirkung sorgt für hygienische Frische im gesamten Schuh.
Schuhschwamm
Diese mit Pflegeemulsion getränkten Schwämme ei­gnen sich für die Pflege von glattem Leder.
Weitere Informationen zum Thema Schuhe / Stiefel
^

Schutz für Ihre Füße mit den richtigen Stiefeln

Unter dem Begriff Stiefel versteht man eine Grundform des Schuhs und somit eine Art Fußbekleidung. Die Besonderheit des Stiefels ist der Schaft (Oberteil des Schuhs), der bis über den Knöchel reicht. Schon die Ureinwohner Südamerikas verfügten über eine Art Stiefel. Sie gossen Kautschuksaft über ihre Waden und Füße und ließen diesen trocknen. Anschließend konnte die Hülle wie ein Stiefel ausgezogen werden.

Welcher ist der Richtige?

Sie suchen den richtigen Stiefel für Ihre spezielle Arbeitssituation und können sich nicht entscheiden, wie dieser beschaffen sein soll? Das Material spielt dabei die größte Rolle, aber auch andere Merkmale wie Rutschfestigkeit der Sohle und Höhe des Schaftes sind wichtig.

Das Material muss stimmen

Der Gummistiefel ist ein waden- bis kniehoher Stiefel mit relativ hohem Schaft und ist der Klassiker unter den Arbeitsschuhen. Er zeichnet sich besonders durch seine Wasserdichte und leichte Reinigung aus. Daher wird er vor allem in der Forstwirtschaft, im Baugewerbe, bei Kanalisationsarbeiten und in der Fischerei eingesetzt.

Der Nitrilstiefel ist beständig gegen tierische Fette, Öle und Säuren und zeigt im Übrigen gummiähnliche Eigenschaften. Das Material zeichnet sich besonders durch die fehlende Allergiegefahr aus, weshalb es auch für Schutzhandschuhe verwendet wird.

Der PU-Stiefel (PU: Polyurethan) ist resistent gegen tierische Fette, Öle und Säuren. Das Material ist sehr flexibel und geschmeidig sowie wesentlich leichter als Gummi. In aufgeschäumter Form ist Polyurethan auch als Bauschaum bekannt. Der PU-Stiefel wird vorrangig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Gummistiefel mit Zehenschutzkappe und Stahlsohle

Gummistiefel gibt es bei Unite in vielfältigen Ausführungen und Farben - ganz nach Ihrem Bedarf. So bieten wir z.B. Stiefel mit Stahlsohle oder Zehenschutzkappe. Je nach Ihrer individuellen Arbeitssituation muss der Gummistiefel bestimmte Merkmale aufweisen, denn er gehört zum Teil zur Klasse der Sicherheitsschuhe. Diese wiederum unterliegen einer strengen internationalen (DIN EN ISO 20345-347) sowie deutschen Norm (DIN EN 345-347). Dadurch sind Arbeitsschutzschuhe in verschiedene Schutzklassen unterteilt; sie reichen von S1 bis S3 bei den Sicherheitsschuhe (darunter fallen auch Sicherheitsstiefel) und bei Stiefel, die ausschließlich aus Kunststoff oder Gummi bestehen (Gummistiefel von S4 bis S5).

  • Gummistiefel S4: Diese Sicherheitsklasse bezieht sich auf Stiefel, welche ausschließlich aus Gummi- oder Kunststoff bestehen. Sie sind vollständig geformt, vulkanisiert sowie hundertprozentig wasserdicht und verfügen über eine Zehenschutzkappe.
  • Gummistiefel S5: Ebenfalls Gummi- und Kunststoffstiefel, die aber im Gegensatz zu S4 noch über eine Stahlsohle verfügen, um die Gefahr durch Eintreten spitzer oder scharfer Gegenstände zu minimieren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.