Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Seifenhalter

  Seifenhalter  (956 Angebote unter 28.209.209 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Seifenhalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Seifenhalter"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   64   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Seifenhalter
^

Dekoration und Ablage

Zu einem schönen Badezimmer gehören auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine passende Seifenschale. Diese dient nicht nur als Ablagemöglichkeit für ein Stück Seife, sie ist auch eine schöne Dekoration und ein Accessoire fürs Badezimmer. Besonders in Gästetoiletten ist auf die Badeinrichtung zu achten, da hier der erste Eindruck oft besonders wichtig ist. Dank der vielen Designs können Sie diese passend zu Ihrer Einrichtung oder nach Ihren Bedürfnissen wählen. Egal ob aus Kunststoff, aus Metall oder gar aus Glas oder Porzellan – für jeden Badezimmertyp gibt es die passende Schale. Oft sind Seifenschalen auch Teile von kompletten Sets, so dass sie optimal zum Flüssigseifenspender oder auch Handtuchhalter passen.

Seifenschalen zum Hinstellen auf Waschtisch oder Waschbecken

In der Regel sind Seifenschalen zum Hinstellen gedacht. Hier ist die Auswahl an Designs und Materialien besonders groß. Wenn es besonders edel wirken soll, sind Seifenschalen aus Edelstahl eine gute Entscheidung. Sie sehen hochwertig aus, sind elegant aber dennoch schlicht und passen nahezu in jedes Badezimmer und in jeden Toilettenbereich. Bei Edelstahlmodellen ist es wichtig, dass sie rostfrei sind. So vermeidet man unschöne Rostflecken auf der Schale. Bevor Sie sich jedoch für eines dieser Modelle entscheiden, sollten Sie auch darauf achten, dass die Seifenschalen über Rillen oder kleine Löcher verfügen, sodass die beim Waschen entstandene Seifenlauge abfließen kann und die Seife nicht immer in der Lauge verbleiben muss. Seifenschalen gibt es in vielen verschiedenen Formen – ob rund, eckig, dreieckig oder in Korbform. So können je nach Ablagemöglichkeit am Waschbecken die optimalen Formen gewählt werden.

Seifenschalen zum Aufhängen an der Wand

Diese Variante ist recht praktisch, wenn Sie wenig Platz auf dem Waschtisch oder dem Waschbecken haben. Der einzige Nachteil: die Fliesen oder die Wand müssen dafür vorgebohrt werden. Dort wird dann - je nach Modell - eine Halterung angebracht, in welche die Seifenablage nur noch eingehängt werden muss und sich so jederzeit einfach und schnell wieder entnehmen lässt, beispielsweise um die Ablage zu reinigen. Wenn Sie sich nur für ein einfaches Modell entscheiden, so können Sie dieses auch unter Umständen mit Saughaken an der Wand befestigen. Allerdings müssen die Haken gut kleben, da sich ansonsten die Seifenschale von der Wand lösen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.