Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: servier-wagen blanco, servier-wagen schwarz
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Servier-Wagen

  servier wagen  (973 Angebote unter 28.797.435 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „servier wagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   65   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema servier wagen
^

Servierwagen – der praktische Allrounder

Ob in der Großküche, Bistro, Café, Krankenhaus oder im Büro – der Servierwagen ist wieder modern. Er ist eigentlich ein Tisch mit mehreren Ebenen auf Rollen, so dass der Transport von Getränken, Speisen und Geschirr erleichtert wird.
Den praktischen Allrounder gibt es in verschiedenen Ausführungen, Materialien und Größen.

Der Standard in Küchen und Kantinen

In gewerblichen Küchen und Kantinen finden Sie Servierwagen aus Edelstahl mit drei oder vier Böden. Das Augenmerk liegt hierbei auf der Hygiene und der Praktikabilität, Design und Farbe spielen eher keine Rolle.
Aus diesen Gründen sind Servierwagen in Großküchen meist aus Edelstahl gefertigt, da es sich dadurch leicht pflegen und gut hygienisch rein halten lässt. Weiterhin sind drei bis vier Etagen gängig, damit auch große Mengen an Geschirr transportieren bzw. gelagert werden können, um Zeit und Platz zu sparen. Mit einer Traglast von 40 bis 50 kg je Etage sind diese Wagen besonders belastbar.

Servierwagen im Büro

Während in der Küche die praktischen und eher schmucklosen Wagen üblich sind, findet man in Büros oder auch privaten Haushalten die edlen und stilvollen Servierwagen. Sie dienen vorrangig als Beistelltisch und Schmuckobjekt, aber weniger als Transportwagen.

Verpflegungstrolley für viele Gelegenheiten

Eine gute Figur auf Messen oder bei Veranstaltungen machen Sie mit einem Verpflegungstrolley. Durch die verstellbaren Fachböden finden diverse Geräte wie z. B. eine Kaffee- oder Espressomaschine darin Platz. Vier Doppel-Lenkrollen machen diese Verpflegestation mobil. Dank einer speziellen Beschichtung und Schubladen, die voll ausgezogen werden können, ist er vielseitig eingesetzbar.

Was Sie beim Kauf beachten sollten?

Als erstes sollte das Einsatzgebiet des Servierwagens geklärt werden, denn damit ergeben sich bestimmte Auswahlkriterien wie die Hygiene, Traglast und das Design. Beim Kauf sollten Sie darauf achten, dass die Räder einen Durchmesser von mindestens fünfzehn Zentimeter haben, um eine gute Beweglichkeit zu haben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.