Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Spanende Werkzeuge

  Spanende Werkzeuge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Spanende Werkzeuge
^

Spanendes Werkzeug nimmt überflüssiges Material ab

In der Werkstückbearbeitung mit Handwerkzeug gehört das Spanen zum Fertigungsverfahren, bei dem das überflüssige Material abnimmt. Der Vorgang ist in DIN 8589 definiert. Das Spanen betrifft zwar Holz, Kunststoff und Metall gleichermaßen, wird aber aufgrund der Industrialisierung am häufigsten in der Metallbearbeitung gebraucht. Wie sich aus dem Wort spanen ableiten lässt, wird meist mit Keilen in die Oberfläche des Materials so eingedrungen, dass ein Span herausfällt.

Beispiele für spanendes Werkzeug

Wer auf Muskelkraft setzt, findet hier z.B. Feilen, Handbohrer, Handhobel, Handsägen, Werkstattbürsten, Werkstattschaber oder auch Vorstecher. Hauptsächlich nutzen Tischler Hobel, um Oberflächen von Möbeln, Türen oder Balken zu glätten. Der Hobel bietet seiner Klinge einen festgelegten Schnittwinkel. Für unterschiedliches Spanverhalten benötigt man also mehrere Hobel.

Die Arbeiten mit spanendem Werkzeug

Diverse Arbeiten an Holz, Keramik und Kunststoff werden mit spanenden Werkzeugen durchgeführt:

Abgraten

Wer gefährliche scharfe Grate von einem Werkstück entfernt, gratet es mit einer Klinge ab oder nutzt dazu Bürsten und Feilen. Grate können an gegossenen Metallteilen oder Kunststoffteilen auftreten.

Bohren und Fräsen

Mit Bohrern werden durch kreisende Bewegung zylindrische Löcher erstellt, wobei der Handbohrer für weiches Holz oder Gipswände vorgesehen ist. Das Fräsen mit Rundfräsen betrifft Löcher mit größerem Durchmesser.

Hobeln

Hobeln gehört überwiegend in den Bereich der holzverarbeitenden Berufe: man denke an das Abhobeln eines Türblatts. Ein quaderförmiger Holzklotz hat an der Unterseite eine waagerechte Schnittkante bzw. ein Messer und gibt bei der Vorwärtsbewegung über eine mittige Aussparung das abgehobelte Holz ab.

Raspeln und Reiben

Das Raspeln ist die gröbere Version des Feilens, weil das Handwerkzeug über eine bedeutend rauere Oberfläche verfügt. Auch das Reiben ist eine zerspanende Tätigkeit, etwa wenn eine Zündkerze vom eingebrannten Öl mit einer Metallbürste gesäubert wird.

Sägen und Schaben

Mit dem Sägen ist es möglich, Metall oder Holz um Teile zu verkürzen. Mit dem Schaben bekommt man mittels Flachschaber eine ebene, glatte und fast riefenfreie Oberfläche, allerdings sind hier maschinelle Verfahren bedeutend schneller. Mit dem Schaben kann man auch Holz verzieren.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.