Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Spengler-Flachzange

  Spengler-Flachzange  (154 Angebote unter 28.290.575 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spengler-Flachzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spengler-Flachzange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spengler-Flachzange
^

Mit der Falzzange richtige Umschläge fertigen

Die Falzzange gehört als Biegezange unter anderem in den Bereich der Blechverarbeitung. Dort bezeichnet das Falzen das Umbiegen eines Blechrandes um 180 Grad, um damit einen Umschlag zu erzielen. Das geeignete Werkzeug hier ist alleine die Falzzange. Die Falzzange ist ein Werkzeug, welches für diese Arbeit von der Form her optimiert wurde und sich daher von anderen Zangen unterscheidet. Die Falzzange ist eine Spezialzange und wird auch als Abkantzange oder Quetsch-Falzzange bezeichnet.

Einsatzbereiche

Sehr häufig werden die Falzzangen von Sanitär-Installateuren, aber auch Spenglern, Gold- und Silberschmieden bzw. Uhrmachern oder Dachdeckern benutzt. Daher gibt es die Falzzangen in den unterschiedlichsten Größen und Formen. Die Falzzange gibt es in mittellangen bis langen Ausführungen. Die Griffe sind am häufigsten parallel angeordnet, bei kleineren Zangen ab und an auch mal konvex. Meistens sind die Zangengriffe mit Gummi- oder Kunststoffbeschichtungen überzogen, um einen besseren Halt zu bieten. Die Griffe sind wie bei allen Zangen über ein Gelenk mit den Backen verbunden. Diese laufen in einem rechteckigen oder trapezförmigen Blech quer zur Werkzeugachse aus. Die Breite kann bis an die zehn Zentimeter betragen. Die Angaben zur Breite finden sie unter „Maulbreite*. Wichtig für das Umfalzen ist auch die Einstecktiefe des Zangenkopfes. Diese muss länger sein, als der gewünschte Falzumschlag breit werden soll.

Zur Form der Zange aus der Seitenansicht

Sind die Backen in Längsrichtung der Werkzeugachse ausgerichtet, dann hat man von der Form her eine gerade Zange. Eine Abwinkelung des Zangenkopfes nach unten um 45 Grad wird als gekröpfte Zange bezeichnet, während ein Winkel von 90 Grad mit gewinkelter Falzzange benannt wird.

Das Material

Zur Blechbearbeitung muss das Werkzeug sehr stabil sein. Daher bestehen Falzzangen häufig aus geschmiedetem Qualitätsstahl und sind pulverbeschichtet oder sie sind aus Vergütungsstahl geschmiedet und lackiert bzw. aus Gusseisen mit tauchisolierten Griffen. Die Zangen sind je nach Größe mit Gewichten zwischen meistens 500 Gramm bis zu einem Kilo recht schwer.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.