Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stapelsessel

  Stapelsessel  (906 Angebote unter 28.269.939 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stapelsessel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stapelsessel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   61   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stapelsessel
^

Der Gartenstuhl als komfortables Sitzmöbel für den Außenbereich

Ein Gartenstuhl ist ein Sitzmöbel, das weitgehend witterungsbeständig ist und sich daher für den Einsatz im Außenbereich eignet. Materialien, Formen und Techniken, in denen Gartenstühle angeboten werden, sind ausgesprochen vielfältig und abwechslungsreich. Gastronomische Betriebe, Sportstätten oder soziale Einrichtungen sollten bei der Anschaffung der Gartenstühle einige wichtige Aspekte beachten.

Der Gartenstuhl soll komfortabel, stabil und langlebig sein

Speziell ein Gartenstuhl, der in gewerblichen Betrieben oder öffentlichen und sozialen Einrichtungen verwendet wird, muss großen Belastungen standhalten. In der Gastronomie, in Schwimmbädern oder Hotels sind Gartenstühle stark frequentiert, werden oft hin und her geschoben und haben auch schwergewichtige Belastungen auszuhalten. Nur ein stabiler und robuster Gartenstuhl kann diese Voraussetzungen erfüllen. Gäste, die längere Zeit im Biergarten oder dem Straßencafé verweilen, sollen dort bequeme Sitzmöbel vorfinden, um eine unbeschwerte Zeit zu verbringen.

Der Gartenstuhl soll leichtgewichtig und möglichst klein sein

Betreiber von Cafés und Biergärten wünschen sich Gartenstühle, die leichtgewichtig sind und gerade dann nicht viel Platz einnehmen, wenn sie zum Überwintern, bei schlechtem Wetter oder über Nacht an einem geschützten Platz abgestellt werden müssen. Jeder Gartenstuhl muss unter Umständen täglich transportiert und in kleinen Räumen gelagert werden.

Ein Gartenstuhl soll auch ein ansprechendes Design bieten

Das Design der Gartenmöbel soll ansprechend sein und mit der Umgebung harmonieren. Ein romantisches Café stellt daher andere Voraussetzungen an die Gestaltung der Möbel als ein modernes Bistro, ein Schwimmbad oder ein elegantes Hotel. Der ausgewählte Gartenstuhl sollte sich farblich anpassen und aus einem Material hergestellt sein, das ein attraktives Erscheinungsbild bietet.

Der ideale Gartenstuhl für gewerbliche Betriebe und öffentliche Einrichtungen

Die Hersteller von Gartenmöbeln bieten den Gartenstuhl in vielfältigen Varianten an. Sie reichen von einfachen, aber stabilen Kunststoffmöbeln, deren Verwendung sich im Bereich von Schwimmbädern anbietet. Hier werden Gartenstühle ständig nass, häufig bewegt und dabei nicht immer schonungsvoll behandelt. Anders verhält es sich im Außenbereich eines eleganten Restaurants. Ein Gartenstuhl der hierbei eingesetzt wird, soll eine edle Ausstrahlung haben, so dass hochwertige Gartenstühle aus Aluminium in Verbindung mit modernem Kunststoffgewebe oder ein Gartenstuhl aus geflochtenem Polyrattan ideal sind. Diese Materialien sind leicht und unempfindlich. Stapelbare Gartenstühle nehmen zudem im Lager wenig Platz ein. Für Biergärten bietet sich die klappbare, typische Biertischgarnitur aus Metall und Holz an. Ideal für Straßencafés ist ein schlichter, mit einem Stuhlpolster ausgestatteter, stapelbarer Aluminium-Gartenstuhl.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.