Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: staubsaugerroboter kärcher
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Staubsaugerroboter

  Staubsaugerroboter  (203 Angebote unter 29.223.860 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Staubsaugerroboter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Staubsaugerroboter
^

Saugroboter – Flächen reinigen wie von Geisterhand

Die Saugroboter sind Staubsauger, die sich im Laufe der Jahre stetig weiter entwickelt haben und auf die unterschiedlichsten Gegebenheiten spezialisiert sind. Die einfachen Modelle orientierensich mittels Bewegungsmuster, einem Erinnerungsspeicher und Berührungssensoren. Sie sind mit einem Algorithmus ausgestattet, der Zufallsbewegungen, Spiralbewegungen und/oder andere Bewegungsmuster aufweist. Sie beginnen ihre Bewegung bei freier Fahrt und sobald sie auf ein Hindernis stoßen, wechseln sie die Richtung und oder bewegen sich, soweit möglich, um das Hindernis herum. Virtuelle Trennzonen sorgen dafür, dass der Roboter nur in den gewünschten Zonen reinigt.

Damit alle zu saugenden Bereiche abgedeckt werden verfügen die Saugroboter über einen Speicher dieser Bewegungsabläufe. So kommen sie ohne weitere Technik aus. Die Bewegungssensoren sorgen dafür, dass sie nicht stecken bleiben und ihre Bewegungsabläufe anpassen. Wenn ein Betriebsraum mit wenigen Hindernisse, wie Stühle Tisch, langflorige Teppiche, Regale und andere Einrichtungsgegenstände verstellt ist, so ist ein auch ein einfaches Modell in der Lage, schnell und sorgfältig seine Arbeit zu verrichten. Meist jedoch herrscht Platzmangel, da Betriebsräume und Wohnräume teuer sind. So wird jeder Freiraum genutzt und der Saugroboter findet einen wahren Hindernisparkour vor. Die Hersteller warten mit den unterschiedlichsten Ansätzen auf, um ihre Geräte erfolgreich den realen Bedürfnissen anzupassen.

Saugleistung der Saugroboter

Um eine optimale Saugleistung zu erzielen, verfügen die Saugroboter über rotierende Bürsten und Saughilfen, die den Umstand ausgleichen, dass sie gegenüber den herkömmlichen Staubsaugern einen leistungsschwächeren Motor mitbringen, da sie mittels Akkus betrieben werden. Um eine optimale Reinigungsabdeckung zu erzielen, hat sich, mit wenigen Ausnahmen die runde Form der Roboter durchgesetzt. Die runde Form hat den Vorteil, dass sich Hindernisse optimal umfahren lassen. Der Nachteil ist, dass Ecken nicht befahren werden können. Die Hersteller haben diesen Nachteil elegant mit Seitenbürsten gelöst. Diese decken die Außenbereiche ab und bürsten den Schmutz aus der Ecke vor das Gerät, sodass auch die Ecken gereinigt werden. Um die optimale Schmutzleistung zu erzielen, sind die Robotersauger auch mit Schmutzdetektoren ausgestattet, die entweder mittels Kamera, Infrarot oder Lichtsensoren arbeiten.

Bedienungskomfort der Saugroboter

Der Bedienungskomfort der Geräte richtet sich oft auch nach dem Preis der Geräte. So gibt es im Bereich der Oberklasse Saugroboter, die mit einer kompletten Homestation inklusive Wiederaufladung und Abfallbehälter ausgeliefert werden. Das heißt, diese Geräte laufen komplett autark. Sie verrichten ihre Saugarbeit und fahren selbstständig in ihre Basis zurück, entleeren sich selbst, laden sich auf und saugen wieder. Die einzige Arbeit ist das Entleeren des Abfallbehälters. Auch die Mittelklasse-Modelle verfügen über eine Basis, die zur Aufladung angefahren wird, allerdings ohne eigenständige Schmutzbehälterentleerung. Sie müssen den Roboter selbst entleeren. Mittels Programmierung und Fernbedienung können Sie bestimmen in welchem Zeitraum der Roboter seine Arbeit verrichten soll.

Der Saugroboter auf unterschiedlichen Teppicharten

Zahlreiche Saugroboter fühlen sich nur auf Hartböden oder kurzflorigen Teppichen wohl. Es gibt jedoch auch Modelle, die auf alle Gegebenheiten, also auch auf langflorige Teppiche ausgerichtet sind. Wenn Sie sich also von Ihrem langflorigen Teppich nicht trennen möchten oder Teppiche mit Fransen haben, so sollten Sie diese Reinigungsroboter wählen, denn viele Modelle bleiben hängen oder sehen diese im günstigsten Fall als Hindernis, das nicht gereinigt wird. Die Saugroboter, die auch langflorige Teppiche befahren, passen sich dem Untergrund an und verfügen über einen Bodenwechselmechanismus und und Bürsten, die Fransen durch Rückwärtsbewegung wieder frei geben. Auch für Allergiker wurden bereits Lösungen gefunden. So finden sich Saugroboter, die speziell mit Hepa-Filtern für Allergiker ausgestattet sind.

Ersetzen die Reinigungsroboter den Menschen?

Kurze und knappe Antwort. Nein, das tun sie nicht. Sie erleichtern die Reinigungsarbeit und helfen, mühsame, manuelle gründliche Reinigungen zu reduzieren. Es fallen andere Arbeiten an, wie z. B. die Räumlichkeiten frei von unüberwindlichen Hürden für den Saugroboter zu halten. Diese werden aber gerne verrichtet, wenn die Nutzer sehen, wie effizient die Saugroboter arbeiten und die Räume sauber halten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.