Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: braun stirn-thermometer
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stirn-Thermometer

  Stirn-Thermometer  (45 Angebote unter 28.285.274 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stirn-Thermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stirn-Thermometer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
(8 Angebote)
Artikelmerkmale
Beurer FT 85
Hersteller: Beurer
Herst.-Nr.: 79513
pro Stück  ab € 20,49*
 Stück  
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stirn-Thermometer
^

Das Stirnthermometer für ein sanftes Fiebermessen an der Stirn

Das Stirnthermometer ermöglicht eine schnelle und angenehme Art der Fiebermessung, vor allem bei Kindern. Das Thermometer wird entweder an der Schläfe über der Vene angesetzt, oder – je nach Thermometer – über die Stirn geführt. Die Messung selbst dauert oft nur wenige Sekunden bis maximal ein paar Minuten und ist einfacher durchzuführen, als das Fiebermessen im Ohr. Bei Ohrthermometern muss man den richtigen Punkt sehr genau treffen, was bei kleinen Säuglingsohren oft schwierig ist. Und bei einer Mittelohrentzündung ist diese Messmethode nicht möglich, da an der entzündeten Stelle höhere Temperaturen herrschen, als im Rest des Körpers. In diesem Fall muss an einer anderen Stelle die Fiebermessung erfolgen.

Digitale Stirnthermometer mit vielen Funktionen

Stirnthermometer gibt es als Kontaktthermometer und mit Infrarottechnik, bei der keine Berührung der Haut nötig ist. Das ist sehr hygienisch und die Messung kann sogar im Schlaf erfolgen. Damit lässt sich schnell und ohne Aufwand feststellen, ob eventuell eine erhöhte Temperatur vorliegt. Besonders praktisch sind Fieberthermometer mit einem akustischen Signal, das nach der korrekten Messdauer ertönt. Einige Modelle verfügen auch über einen Messwertspeicher für die einzelnen Messwerte. Selbstverständlich gibt es auch vielseitig verwendbare Thermometer, etwa für die Ohr- und Stirnmessung, manche davon sind sogar zur Ermittlung der Raumtemperatur geeignet.

Der richtige Zeitpunkt zum Fiebermessen

Vor allem bei Kindern und Säuglingen ist es wichtig, zum richtigen Zeitpunkt die Temperatur zu messen, um richtige Ergebnisse zu erhalten. Nach dem Baden sollte mindestens 20 Minuten gewartet werden, da die Temperatur durch das Baden höher ist. Ebenso erhöht viel Bewegung und warme Kleidung die Temperatur. Vor dem Messen sollte eine Ruhephase von mindestens 15 Minuten liegen.

Mehrmals messen für exakte Werte

Wie bei anderen Thermometern auch, kann es kleine Abweichungen zwischen der angezeigten und er tatsächlichen Temperatur geben. Diese sollte höchstens zwischen 0,1 und 0,6 Grad liegen. Bei hohem Fieber oder unklaren Messergebnissen ist es sinnvoll, zusätzlich eine rektale Fiebermessung mit einem entsprechenden Thermometer durchzuführen. Auch kann es vorkommen, dass bei einer Stirnmessung eine niedrigere Temperatur angezeigt wird, als sie tatsächlich im Körper herrscht. Es empfiehlt sich demnach, zur Sicherheit eine weitere Messung im Ohr, unter der Achsel oder im After vorzunehmen, falls erhöhte Temperatur angezeigt wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.