![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Temperguß Kupplung"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Temperguß Kupplung | | ![](/p.gif) | Mit der Temperguß Kupplung Rohre verbinden
Das Kupplungsfitting aus Temperguss erzeugt eine schnelle und dichte Verbindung in der Rohrinstallation. Es kann mit zwei Rohren verschraubt werden und bietet Innen- beziehungsweise Außengewinde.
Temperguss Verschraubungen im Überblick
Die Temperguss Kupplung ist ein Gewindefitting mit zwei Anschlüssen. An jeder Seite kann ein Rohr, eine Armatur oder ein Gerät angeschlossen werden. Die Temperguss Kupplung hat
- ein oder zwei aufschraub- beziehungsweise einschraubbare Gewinde,
- überbrückt einen geringen Abstand zwischen den Leitungen und
- ist demontierbar.
Diese Befestigungsvariante steht zwischen den komplett lösbaren und den nicht lösbaren Fittings. Die lösbaren Verbinder können häufig wiederverwendet werden und hinterlassen regelhaft keinen Schaden am Rohr. Zu den nicht lösbaren Fittings zählen Schweiß-, Löt- oder Pressfittings. Ihre Demontage setzt eine Zerstörung des Fittings und des Leitungsanschlusses voraus. Die Temperguss Kupplung kann stets demontiert werden. Das Fitting lässt sich in einigen Fällen anschließend nicht mehr verwenden. Viele Kupplungen sind jedoch regelhaft wiederverwendbar, da sie durch eine Demontage nicht beschädigt werden.
Auswahltipps nach Gewindedurchmesser und Ausführung
Die Temperguss Kupplungen unterscheiden sich in den folgenden Merkmalen voneinander:
- Gewindedurchmesser der beiden Anschlüsse,
- Gewindetyp und Dichtung,
- Eigenmaße sowie
- individuelle Beständigkeiten und Eignungen für Betriebsmedien.
Jedes Fitting kann anhand der Filtermöglichkeiten exakt nach den erforderlichen Gewindemaßen ausgewählt werden. Der Gewindetyp nach Außen- oder Innengewinde orientiert sich an den Anschlüssen der beiden Rohre. Die Fittings bieten eine flache oder konische Dichtung. Die Dichtmittel sind integriert oder gesondert erhältlich. Bei der Auswahl sollte insbesondere auf die erforderlichen Beständigkeiten in Bezug auf Einflüsse aus der Umwelt und dem Betriebsmedium geachtet werden. Das Fitting eignet sich für einen definierten Temperatur- und Druckbereich, der nicht überschritten werden sollte. Zu hoher Druck des Betriebsmediums oder abweichende Temperaturen führen meist zu Undichtigkeiten, Leckagen oder reduzieren die Lebensdauer der Verbindung. Jedes Temperguss Fitting ist für ein oder mehrere Betriebsmedien zugelassen. Die Rohrverbinder können an Leitungen eingesetzt werden, die Gas, Druckluft, Heizwasser oder Trinkwasser führen.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |