Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Thermobonrollen

  Thermobonrollen  (731 Angebote unter 28.873.021 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Thermobonrollen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Thermobonrollen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   49   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Thermobonrollen
^

Thermorollen - Die Rolle aus besonderem Papier

Thermorollen kommen überall dort zum Einsatz, wo Thermodrucker genutzt werden. Egal, ob Kassensystem, bei dem die Bonrolle aus Thermopapier besteht, das Fax, das mittels Thermorolle die schnell übermittelten Nachrichten schwarz auf weiß ausgibt oder medizinische Geräte, die bei Untersuchungen und im Labor genutzt werden - Thermopapier auf Rollen ist weit verbreitet.

Druck ganz ohne Tinte

Der Vorteil von Thermorollen ist, dass beim Druckverfahren kein zusätzlicher Farbgeber benötigt wird. Möglich wird das Ganze durch einen speziellen Aufbau des Thermopapiers. Durch die Spezialbeschichtung des Papiers auf der Druckseite kann auf zusätzliche Verbrauchsmaterialien verzichtet werden. Das Druckbild entsteht durch Wärmeeinwirkung, die vom Thermodrucker ausgeht.

Festgelegte Parameter

Um die passende Thermorolle auszuwählen, sollte bekannt sein, welche Vorgaben der Thermodrucker, in den die Rolle eingelegt wird, ausgibt. Kerndurchmesser, Papierbreite und nicht zuletzt der Rollendurchmesser sind Spezifikationen, die an den jeweils genutzten Drucker angepasst werden müssen.

Grammatur

Papierrollen mit gleichen Abmessungen müssen noch lange nicht die gleiche Papierlänge aufweisen. Sie können die Papierlänge mit Hilfe abweichend gewählter Papiergrammaturen verändern. Wichtig ist dabei, dass eine geringere Grammatur auch ein weniger stabiles und reißfestes Papier ergibt. Während Kassenrollen mit einer relativ niedrigen Grammatur von 55 g/m² auskommen, sollte Papier für Ausdrucke aus Faxgeräten höhere Grammaturen aufweisen, um das Handling und die nötige Haltbarkeit zu gewährleisten. Auch im medizinischen Bereich sollte auf haltbares Papier zurückgegriffen werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.