Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Transportstapelkasten

  Transportstapelkasten  (3.132 Angebote unter 28.275.234 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Transportstapelkasten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Transportstapelkasten"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   209   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Transportstapelkasten
^

Der Stapelkasten für den sicheren Transport

Stapelkästen sind stabile Behälter, die aufgrund ihrer Größe im Verbund ideal auf Europaletten oder Rollenbahnen platziert werden können. Die Stapelkästen ermöglichen daher einen sicheren Transport diverser unterschiedlicher Güter auf einer Palette.

Ordnung schaffen

Stapelkästen sind ideal, wenn man auf wenig Raum Ordnung schaffen will: die Kästen gibt es in verschiedenen Formen und Farben, sodass man schnell findet, was man benötigt. Daher werden Stapelkästen auch in Büros zu Archivierungszwecken, in Küchen der Gastronomie zum Vorhalten von Lebensmitteln wie Obst und Gemüse oder von Logistikunternehmen zum sicheren Transport von Kleinwaren vorgehalten. Eine zusätzliche Beschriftung der Stapelkästen - wie etwa im Falle der Verwendung zur Archivierung - sorgt für den Überblick. Dazu eignen sich beschriftbare Aufkleber oder Schilder, die an den Kästen angebracht werden können.

Boden und Wände mit oder ohne Löchern

Die Kästen sind mit glatten durchgängigen Flächen aus Aluminium oder auch Kunststoff, für Inhalte, die vor Feuchtigkeit oder dem Verlorengehen geschützt werden sollen, erhältlich. Durchbrochene Flächen, die Gittern ähneln, sorgen für eine gute Belüftung des Inhaltes. Obst und Gemüse sollten in Stapelkästen aufbewahrt werden, damit Kondenswasser nicht zu Schimmel und Fäulnis führen kann. Das Material muss für Lebensmittel geeignet sein, damit keine Gifte oder Schadstoffe auf den Inhalt übertragen werden. Selbstverständlich sind die Stapelkästen auch mit geschlossenen Wänden und Böden erhältlich, sodass in ihnen ein Auslaufen und Tropfen von Flüssigkeiten vermieden wird. Sollen die in den Kästen gelagerten Produkte geschützt werden, können die Kästen zusätzlich mit Deckeln versehen werden. So wird das Aufeinanderstapeln noch einfacher und hygienischer.

Die richtigen Maße

Stapelkästen unterscheiden sich in ihren Maßen, die man nach dem Inhalt bestimmt. Großflächige, flache Kästen fassen unter Umständen genau so viel Volumen wie höhere, kleinflächigere Kästen. Für angenehmes Arbeiten mit den Stapelkästen machen Aushöhlungen oder zusätzliche Griffe als Haltegriffe Sinn. Für sehr schwere Stapelkästen gibt es auch Roller, die den Transport sehr vereinfachen. Anhand der verschiedenen Farben der Stapelkästen kann man auch diverse Warengruppen auseinanderhalten. Einige Kästen verfügen über zusätzliche Kunststoffleisten am Boden, die die Rutschfähigkeit erleichtern. So können die Kästen einfach bewegt werden.

Tipps zum Beladen von Paletten

Hierbei sollte man darauf achten, dass die schwersten Stapelkästen unten stehen. Hat man mehrere schwere Stapelkästen, die man übereinander stellen muss, machen sich zur Verstärkung der Tragekraft spezielle Schwerlastdeckel bezahlt. Die leichteren Kästen werden zudem so angeordnet, dass die Fläche der Palette lückenlos abgedeckt wird.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.