Typenräder - mehr Möglichkeiten für Ihre Schreibmaschine
Schreibmaschinen werden auch heutzutage noch in Büros und Behörden eingesetzt. Ihr Vorteil gegenüber Computern ist die Unabhängigkeit. Kein Strom und keine Zusatzgeräte wie
Drucker und
Monitor sind nötig, um den Text auf Papier zu bringen. Abstürze und versehentliches Löschen kommen nicht vor. Selbstdurchschreibende Formulare lassen sich perfekt und sauber ausfüllen. Die Flexibilität der
Schreibmaschine scheint allerdings auf den ersten Blick stark begrenzt, was sich aber mit Hilfe von austauschbaren Typenrädern und
Schreibmaschinenkorrekturband deutlich geändert hat.
Das Typenrad ist maschinenabhängig
Die Wahl des Typenrades ist in erster Linie von der vorhandenen Schreibmaschine abhängig, da die Typenhebel kreisförmig angeordnet sind und durch das Herunterdrücken der Schreibmaschinentaste bewegt werden. Dadurch werden die einzelnen Typen auf das
Schreibmaschinenfarbband und Papier gedrückt, um die Zeichen zu drucken. Es muss eine präzise Passgenauigkeit mit der jeweiligen Schreibmaschine vorherrschen. Berücksichtigen Sie dies beim Kauf und erwerben Sie nur für Ihren Schreibmaschinentypen geeignete Typenräder.
Flexibel im Schriftbild
Während es am PC durch einfaches Bedienen des Textverarbeitungsprogramms möglich ist, die Schriftart zu ändern, kommen bei der Schreibmaschine Typenräder mit unterschiedlichen Zeichensätzen ins Spiel. Durch das Wechseln des Typenrades können Sie Schriftgröße und Schriftart nach Ihren Wünschen festlegen. Diese Möglichkeit erlaubt Ihnen, unterschiedlichen Vorlieben und Gestaltungswünschen nachzugeben und die Corporate Identity Ihrer Firma auch beim Benutzen der Schreibmaschine einzuhalten.
Unterschiedliche Schriftarten
Unterschieden wird vor allem in Schriftarten mit Serifen und ohne sowie in Handschriftarten. Serifen stellen die dünnen Endlinien quer zur Grundrichtung des Buchstabens dar. Sie dienen vor allem als filigraner und besonderer Abschluss. Die meist genutzten Schriftarten für Schreibmaschinen sind:
- Prestige, Pica, Brougham aus dem Bereich der Serifenschrift
- Letter Gothic, Quadro, Grande aus dem Bereich serifenlose Schrift
- Script, Roma aus dem Bereich der Handschrift.
Berücksichtigen müssen Sie bei der Auswahl der Schriftgröße vor allem auch, dass bei einer Schreibmaschine alle Buchstaben die gleiche Breite besitzen. Das ist vor allem für die Wirkung des Schriftbildes wichtig.
Sonderzeichen
Damit mit der Schreibmaschine auch Sonderzeichen für moderne Korrespondenzen geschrieben oder mathematische Formeln ausgedrückt werden können, ist auf das Vorhandensein der benötigten Symbole zu achten. Ein Typenrad sollte auf jeden Fall mit einem @- und einem -Zeichen ausgestattet sein.
Schnellwechsel des Typenrads
Um den Wechsel des Typenrads schnell und unkompliziert vornehmen zu können, gibt es Typenradkassetten. Wer eine Schreibmaschine mit diesem Ausstattungsmerkmal besitzt und eine solche Kassette verwenden kann, sollte diese Möglichkeit unbedingt wahrnehmen. Ein Wechsel der Schrift wird dann zum Kinderspiel und sorgt dafür, dass der mögliche Spielraum der Textgestaltung mit der Schreibmaschine gern und häufiger genutzt wird. Auch die Aufbewahrung und der Schutz nicht genutzter Typenräder werden durch eine solche Kassette optimal gewährleistet.