Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Vollkörper-Wanddusche

  Vollkörper-Wanddusche  (199 Angebote unter 28.139.514 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vollkörper-Wanddusche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vollkörper-Wanddusche
^

Notduschen – zur Erstversorgung unerlässlich

In Laboren und überall dort, wo mit Chemikalien und Gefahrstoffen gearbeitet wird, sind Notfallduschen vorgeschrieben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Ersten Hilfe. Denn beim Umgang mit ätzenden oder gesundheitsschädigenden Stoffen ist Vorsicht geboten. Es besteht die Gefahr, dass Flüssigkeitsspritzer beispielsweise in die Augen gelangen und Sie sich bleibende Augenschäden zu ziehen. Daneben kann es zu Verätzungen oder Verbrennungen kommen, die lebensbedrohlich sein können. Aus diesem Grund sind in Laboratorien Notduschen vorgeschrieben. Außerdem dürfen sie nur mit Schutzkleidung betreten werden. Dazu gehören Laborkittel, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Handschuhe – in einigen Bereichen ist ebenfalls das Tragen von Atemschutzmasken notwendig.

Augen- und Körpernotduschen

Notduschen gibt es in diversen Ausführungen beispielsweise als Augennotdusche oder Körpernotdusche. Bei den Augennotduschen unterscheidet man tragbare Modelle wie Augenspülflaschen oder solche, die am Arbeitsplatz, an einem Ausgussbecken oder an der Wand befestigt sind. Sie werden auch als Augen- und Gesichtsdusche bezeichnet.

Körpernotduschen können an der Wand, an der Decke oder platzsparend über der Tür montiert werden. Eine Kombination aus Körper- und Augennotduschen sind ebenfalls erhältlich. In bestimmten Betrieben und Außenanlagen sind ebenfalls Notduschen einzurichten, um im Notfall brennende oder kontaminierte Personen schnell abzulöschen.

Wichtig zu wissen

Das Ziel von Notduschen ist es, eine schnelle und effektive Erstversorgung zu gewährleisten und so Personenschäden durch Verbrühen, Verätzen oder Verbrennen zu minimieren. In der EN 15154 sind die Anforderungen an Notduschen geregelt. Darin heißt es unter anderem, dass bei Körpernotduschen eine Wassermenge von mindestens 30 Liter pro Minute bei einem bar Fließdruck erforderlich ist. Bei Augennotduschen beträgt die Mindestwassermenge sechs Liter pro Minute. Meist werden Notduschen über die Trinkwasserleitung angeschlossen.

Körperduschen in Laboren sind über dem Ausgang eines jeden Laborraumes zu befestigen und werden meist über eine Zugstange betätigt. Während Augenduschen am besten in Arbeitsplatznähe  oder an einem Ausgussbecken zu installieren sind. Sie funktionieren zum Teil über ein Fußpedal, wodurch die Augendusche geöffnet wird und so die notwendige Wassermenge fließen kann.

Regelmäßig überprüfen

Achten Sie immer darauf, dass die Zugänge zu den Notduschen frei gehalten werden. Wo sich die Notdusche befindet, erkennen Sie an dem grünen Rettungszeichen Notdusche nach BVG A8. Regelmäßig – am besten monatlich – sollten Sie testen, ob die Notduschen noch funktionieren und die notwendige Wassermenge gewährleistet ist. Das können Sie beispielsweise mit einem Duschtester überprüfen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.