Mit Wimpelgirlanden effektvoll dekorieren
Girlanden werden hauptsächlich als Dekoration für Feste verwendet, doch können Sie damit auch das ganze Jahr über Räume schmücken. Das Vereinsheim lässt sich damit ganz einfach dekorieren, für besondere Anlässe können die Ketten jederzeit ausgetauscht werden. Wer seinem Restaurant einen besonderen Touch verleihen möchte, kann beispielsweise Wimpelketten in den Landesfarben anbringen. Ob ein italienisches Fest, wichtige Sportveranstaltungen oder ein besonderer Feiertag - mit der richtigen
Dekoration lädt Ihre Gaststätte zum Feiern und Verweilen ein.
In verschiedenen Ausstattungen verfügbar
Wimpelgirlanden aus Kunststofffolie sind wetterfest und können somit auch vor dem Eingang angebracht werden. Zweifarbige Papiergirlanden eignen sich perfekt, um das Sportheim in die Vereinsfarben zu tauchen. Für Geburtstage, Fasching und Karneval werden gerne farbenfrohe Ketten verwendet. Auch eine Hochzeitsdekoration kann mit originellen Efeugirlanden, zierlichen Schmetterlingsketten oder anderen romantischen Modellen gestaltet werden. Selbstverständlich eignen sich viele dieser Girlanden auch, um dem Schaufenster oder Geschäft ein besonderes Flair zu verleihen. Die Materialien sind ebenso vielfältig wie das Design: die Palette reicht von einfachen Ketten aus Holz, Metall, über große Girlanden aus Papier bis hin zu langen Kunststoffgirlanden. So kann für jeden Anlass und Bedarf passend dekoriert werden. Zudem wird der bei Kindern beliebte Bastelkrepp angeboten, der viele Möglichkeiten zum
kreativen Gestalten lässt.
Einfache Befestigung
Der Vorteil dabei ist, dass sie ganz einfach angebracht werden können. Als Aufhängung werden entweder kleine
Nägel oder Haken benötigt, man kann die Ketten aber auch geschickt an der Einrichtung befestigen.