Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: x-gummiband läufer
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > X-Gummiband

  X-Gummiband  (22 Angebote unter 28.282.634 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „X-Gummiband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"X-Gummiband"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema X-Gummiband
^

Das X-Band hält Gegenstände mit einem Handgriff zusammen

Ein X-Band ist ein Gummiband, das zum Zusammenhalten von Verpackungen die zum Beispiel Päckchen und zur Bündelung von Katalogen, Akten, Heftern, Büchern, CDs, Warensendungen und Geschenken verwendet wird. Der Vorteil des X-Bandes ist, dass das Zuschneiden von Klebebändern und Paketschnüren oder den Einsatz mehrerer Gummibänder erspart und mit einem Handgriff angebracht werden kann. Als Warensicherung bei Paketsendungen können Einzelteile zusätzlich mit dem X-Band fixiert werden.

X-Band und seine Einsatzbereiche

Das X-Band ist eine Sonderform eines Gummibandes und wird im Gegensatz zum herkömmlichen Gummiband zur Längs- und Querfixierung eines Gegenstandes verwendet. Das Verpackungsband sollte nicht für Pakete als Haltegurt eingesetzt werden, da es bei zu hoher Belastung reißen könnte, wie es auch bei den anderen Gummibändern der Fall sein könnte. Es wird aber sehr gerne verwendet, um das Halten von kleinen Päckchen und kleinen Büchern zu erleichtern. Auch wird es gerne dekorativ für Geschenke und Waren eingesetzt. In Behörden, Kanzleien, Versicherungen und anderen Unternehmen, wo eine große Anzahl an Papierakten und Informationen zusammenkommt, hat sich das X-Band bereits seinen festen Platz gesichert. Sie können so zusammengehörende Akten und Vorgänge mit einem Handgriff zur Übersichtlichkeit bündeln und dekorative Ordnung für die weitere Bearbeitung schaffen.

Material und Farbe der X-Bänder

Meist wird für die X-Bänder der stabile und langlebige Naturkautschuk verwendet. Dieser kann viele Male eingesetzt werden, bis er porös wird, dann allerdings sollte er sofort ausgetauscht werden, da dieser sonst reißen kann. Wenn Sie Akten, Vorgänger oder verschiedene Warenangebote haben, die Sie mit einem X-Band versehen wollen, so arbeiten Sie am besten mit unterschiedlichen Farben. So können Sie mit geringem Aufwand für eine gewisse optische Übersicht sorgen. Auch für Werbegeschenke können Sie passend zur Verpackung die jeweiligen Farben und Größen wählen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.