Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zweihals-Rundkolben

  zweihals rundkolben  (92 Angebote unter 28.789.845 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „zweihals rundkolben“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zweihals-Rundkolben"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema zweihals rundkolben
^

Der Zweihals-Rundkolben für zwei Verbindungen zu anderen Laborelementen

Der Rundkolben gehört zu den Behältern bzw. Gefäßen als Glasbauelemente für das Labor. Der Rundkolben wird generell neben Kolben mit am Boden abgeflachter Form wie Stehkolben, Messkolben, Erlenmeyerkolben oder Kulturkolben bei den Gefäßen mit einem bauchigen Körper wie Planflansch-Rundkolben, Schlenkkolben, Verdampferkolben oder Auffangkolben eingereiht. Rundkolben gibt es mit einem Hals (zylindrischer Fortsatz) oder mit mehreren, bis zu vier Hälsen. Folglich besitzt der Zweihals-Rundkolben über einer bauchigen Kugel zentral oder mittig den zylindrischen Mittelhals sowie daneben den Seitenhals. Während am Mittelhals andere Glasbauteile wie etwa ein Liebigkühler angeschlossen werden, wird der Seitenhals oft für Zubehör wie Trichter oder Thermometer genutzt. Mit durchstechbaren Stopfen können auch Glasrohre angeschlossen werden.

Aufbau der Zweihalskolben

Unterschiede in den Ausführungen gibt es nach
  • Volumen,
  • Mittelhalsgröße, Seitenhalsgröße sowie der
  • Anordnung der Seitenhälse.

Zum Volumen

Diese Rundkolben gibt es gestaffelt mit Volumen zwischen zehn Milliliter und 20 Liter.

Die Mittelhalsgröße, die Seitenhalsgröße

Die Öffnungen der Hälse können vom Durchmesser her gleich groß sein; oft ist die Öffnung des Seitenhalses aber von Durchmesser her kleiner als die des Mittelhalses. Nähere Angaben hierzu findet man über die vorhandenen Filter nach Mittelhalsgröße und Seitenhalsgröße. Die Öffnungen sind für die Verbindung von Glaselementen in der Labor-Chemie vorgesehen mit einer Hülse – passend für die Aufnahme eines Kerns – im Normschliff ausgestattet. Der Normschliff bezeichnet vom Durchmesser und der Länge her eine konisch zulaufende Öffnung, die meist mit Fett oder Silikon abgedichtet wird.

Die Anordnung der Hälse

Zweihals-Rundkolben gibt es mit einem Seitenhals, der entweder entsprechend DIN 12 394 im 20-Grad-Winkel schräg zum Mittelhals angeordnet ist oder parallel dazu, wie man es häufig bei Destillationskolben vorfindet. Hier können Sie die verschiedenen Ausführungen über die Angabe „Anordnung“ filtern.

Das Material

Der Kolben besteht aus Borosilikatglas. Es besitzt daher eine hervorragende chemische Beständigkeit sowie eine optimale Temperaturbeständigkeit. Hinzu kommt aufgrund des niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten, dass das Material gegenüber schnellen Temperaturänderungen unempfindlich ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.