Kolorimeter – Messung und Vergleich der Farbintensität
Unerlässlich im
Labor, in der
Industrie oder im
Handwerk sind
Mess- und Prüfgeräte,
mit deren Hilfe man Merkmale mit einer bestimmten Bezugsgröße gleicher
Art vergleichen kann. Kolorimeter haben sich als Farbmesser bewährt.
Mit diesem Instrument, das von manchen Herstellern auch als Colorimeter
oder
Tintometer bezeichnet wird, misst und vergleicht man die
Farbintensität.
Unterschiedliche Methoden
Eine Verfahrensweise, die man früher benutzte,
funktioniert mit Hilfe des menschlichen Auge. Dabei wird die zu
prüfenden Probe mit einem bekannten Referenzobjekt z. B. in Form einer
Farbreferenzkarte verglichen. Dies Form ist allerdings sehr subjektiv.
Ein weitere Möglichkeit ist die Auswertung mit Hilfe eines optischen Geräts, das vergleichbar mit einem
Stereomikroskop
ist. Während man mit dem einen Auge die Probe betrachtet, vergleicht
man gleichzeitig mit dem anderen Auge das Referenzobjekt. Dabei wird
versucht, möglichst dicht an den gleichen Farbton des Referenzobjektes
zu gelangen, so dass beide identisch sind.
Bei der objektiven Farbmessung macht man sich das Spektralverfahren zu nutze. Die zu messende Probe wird mit einer
Lichtquelle
beleuchtet, das dadurch reflektierende Licht spektral zerlegt, gemessen
und angezeigt. Auch die Messung von Infratrot- oder UV-Licht sind
möglich.
Einsatzgebiete
Das Anwendungsgebiet von Kolorimetern ist breit gefächert. Um z. B.
Computermonitore
zu eichen und zu kalibrieren, greift man auf dieses Gerät zurück. Des
Weiteren werden damit biologische oder chemische Substanzen analysiert.
Sie suchen noch mehr?