Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Abdeckplane

  Abdeckplane  (1.168 Angebote unter 28.006.590 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abdeckplane“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   78   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abdeckplane
^

Abdeckplane bietet vielfältigen Schutz

Eine Abdeckplane dient in erster Linie zum Abdecken der unterschiedlichsten Gegenstände und soll so Schäden durch Nässe, Staub, Schmutz oder Witterungseinflüsse verhindern. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Plane zur Ladungssicherung vor Regen oder Schmutz, eine Notabdeckung für ein Dach, eine Allzweckplane für den Garten, die Landwirtschaft sowie Camping handeln oder aber sie dient zum Abdecken bei Maler- und Tapezierarbeiten. Sie sehen, die Auswahl ist groß.
Vor dem Kauf einer Abdeckplane sollten Sie sich daher überlegen, wofür und wie lange Sie sie benutzen möchten. Dient die Plane zur Abdeckung von Gegenständen im Freien, ist diese Frage besonders wichtig, denn es macht einen Unterschied, ob sie kurz-, mittel- oder langfristig benötigt wird.

Kurzfristige Abdeckung

Bei einer kurzfristigen Abdeckung geht man von einer Verwendung bis zu drei Monaten aus. Planen mit einem Flächengewicht von beispielsweise 100 g/qm können Sie für eine zeitlich begrenzte Abdeckung rund um Ihr Haus oder Garten, als temporären Wind- und Wetterschutz z. B. bei einer Party im Freien oder als Campingplane verwenden. Bei diesen Planen spielt der UV-Schutz eine eher untergeordnete Rolle.

Mittelfristige Abdeckung

Wenn Sie die Plane bis zu einem Jahr verwenden, sollten sie UV-stabilisiert sein und einen guten Schutz gegen Regen und Sonne bieten. Möchten Sie Holz, Baumaterialien oder Baustoffe abdecken, ist ein Flächengewicht von 150 g/qm ratsam.

Langfristige Abdeckung

Soll die Plane drei Jahre oder länger zur Abdeckung von Gegenständen dienen, wird einen dauerhafte UV-Stabilität empfohlen. Das Flächengewicht der Plane sollte mehr als 200 g/qm betragen. Diese Planen sind optimal geeignet, um langfristig Holz, Materialien, Baustoffe etc. abzudecken. Ist die Plane zur Notabdeckung eines Daches gedacht, sollte ein Modell mit einem Flächengewicht von ca. 250 q/qm eingesetzt werden. Es wird davon abgeraten, Planen mit 100 g/qm für Dächer zu verwenden.

Verschiedene Ausführungen

Abdeckplanen sind aus verschiedenen Materialien gefertigt, sie können des Weiteren auch unterschiedlich beschichtet sein.
  • Polyethylen: Aus PE gefertigte Planen sind abhängig vom Modell meist wasserdicht, reißfest, luftdurchlässig, UV-stabilisiert, umweltfreundlich und haben eine hohe Weiterreißfestigkeit. PE-Gewebeplane mit Randverstärkung sind besonders zur Abdeckung von Containern mit scharfkantigen Rändern oder scharfkantigen Gegenständen wie Holz geeignet. Erhältlich sind sie beispielsweise mit Ösen. PE-Einwegplanen eignen sich dagegen zum einmaligen Abdecken von beispielsweise kontaminierten Müll oder als Fassadenschutz.
  • Gewebeplane und Bändchengewebeplane: Abdeckplanen können auch aus so genanntem PE-Gewebe oder PE-Bändchen gefertigt sein. Diese als Gewebeplane bzw. Bändchengewebeplane bezeichnete Schutzmöglichkeit ist sie sehr robust, wasserdicht und flexibel verwendbar. Auch sie können beschichtet sein und über Ösen oder Randverstärkungen verfügen.
  • PVC: Die stabilste Form der Abdeckung erreichen Sie mit einer PVC-Plane. Meist handelt es sich um robustes und reißfestes LKW-Material. Das Flächengewicht kann über 600 g/qm betragen.
  • Malerplane: Diese Plane bietet Ihnen einen zuverlässigen Schutz bei allen Maler- und Tapezierarbeiten. Damit können Sie Böden, Möbel oder Türen abdecken und so verhindern, dass diese Gegenstände durch Farben oder Leim verschmutzt werden. Diese transparenten Folien sind, je nach Modell, für den Innen- oder Außenbereich geeignet. Häufig handelt es sich bei dieser Plane um ein Einwegprodukt, das nach Verwendung entsorgt wird.
  • Möchten Sie einen offenen Container, LKW oder Anhänger vor dem Herausfallen oder Aufwirbeln von Gegenständen nutzen, können Sie ein Abdecknetz für Container benutzen.

Wichtig zu wissen

  • Abdeckplanen können neben einer verstärkten Umrandung auch über Ösen aus Metall oder Kunststoff verfügen, die in einem Abstand von 50 Zentimetern oder einem Meter angeordnet sein können. Durch diese Ösen kann ein Band, Seil oder Kabelbinder gezogen werden, um die Plane zu fixieren oder festzuzurren, wodurch diese enger anliegt und dem Wind nur eine möglichst Angriffsfläche bietet.
  • Übrigens wird die UV-Strahlung verstärkt, wenn sich auf der Plane Wasser sammelt. Weiße und transluzente Plane bietet keinen UV-Schutz.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.