Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Adressetiketten

  Adressetiketten  (1.552 Angebote unter 28.006.590 Artikeln)Zum Expertenwissen

Blattanzahl
50+15
Größe
Etikettenanzahl
ab € 10,39*
 Packung 
Blattanzahl
100
Größe
Etikettenanzahl
ab € 25,75*
 Packung 
Labelident empfiehlt
ab € 3,61*
 Rolle 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Adressetiketten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Adressetiketten"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   156   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Adressetiketten
^

Welche Vorteile bieten Ihnen Adressetiketten?

Adressetiketten vereinfachen die Abwicklung des Versendens von Briefen und Paketen erheblich. Besonders wenn häufig sehr viel Post zum Abschicken fertiggemacht werden soll, kann man mit Adressetiketten Zeit und Arbeit und somit auch Kosten einsparen. Durch die Vielfalt an Etiketten lässt sich nahezu jeder Hinweis für das Versandunternehmen am Versandstück aufbringen.

Adressetiketten drucken

Für einen schnellen und reibungslosen Versand sorgen korrekt adressierte Briefe und Pakete. Damit dies auch in großen Mengen problemlos gelingt, empfiehlt es sich, auf Adressetiketten zurückzugreifen, die individuell bedruckbar sind. Diese können von jedem gängigen Drucker beschriftet werden. Die bedruckten Etiketten müssen nur noch vom Trägerpapier gelöst und auf den Brief geklebt werden. Auch wenn man viele unterschiedliche Adressen benötigt, können Adressetiketten mit einer Software in wenigen Augenblicken gedruckt werden. Die unterschiedlichen Größen erlauben ein Adressieren von verschieden großen Verpackungsmaterialien. Kleinere Etiketten werden für Briefe, größere für Pakete und andere Sendungen eingesetzt.

Was müssen Sie bei Adressetiketten beachten?

Die Größe des Etiketts sollte sich an der Größe des Paketes oder Briefes orientieren. Denn ein zu kleines Etikett auf einem großen Paket kann leicht übersehen werden. Allerdings kann ein zu großes Etikett auf einem kleinen Brief leicht dazu führen, dass für die Adresse des Empfängers kein Platz bleibt oder dieser unleserlich wird.
Damit auch während des Versandweges nichts schief geht, sollten diese Etiketten aus einem robusten und widerstandsfähigen Material bestehen. Idealerweise sind sie wasser- und schmutzabweisend, reißfest sowie UV- und temperaturbeständig.

Versandetiketten zur Packstückorientierung

Mit Etiketten können Sie Versandstücke adressieren, aber auch kennzeichnen und auf mögliche Gefahren bei falscher Handhabung hinweisen. Wenn man individuelle Sendehinweise benötigt, so findet man bei der Packstückorientierung eine große Auswahl mit der passenden Aufschrift. Diese Versandetiketten können mit Schrift oder Piktogrammen versehen sein.
Je nachdem, welche Waren und Artikel verschickt werden, ist es bei einigen Sendungen unerlässlich, diese auch von außen sichtbar so zu kennzeichnen, so dass die Lieferung während des Transports und auch beim Empfänger keinen Gefahren ausgesetzt wird.
Wenn sich in dem Paket Waren befinden, die nicht gelegt oder umgedreht werden dürfen, können Sie zum Beispiel durch ein Etikett mit der Aufschrift „Oben“ und einem Pfeil in die richtige Richtung darauf hinweisen. Des Weiteren sind Hinweise wie z. B. „Vor Nässe schützen“ oder „Vorsicht Glas“ möglich. Damit diese Hinweise von jedem gesehen werden, wird für diese grundsätzlich eine signalisierende Farbe verwendet. Die meisten dieser Etiketten sind rot oder gelb.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.