Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Klapptritt

  Klapptritt  (229 Angebote unter 28.011.104 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klapptritt“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klapptritt"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klapptritt
^

Der Klapptritt als mobile Steighilfe in Werkstatt und Büro

Der Klapptritt ist eine ausklappbare Kleinleiter mit zwei oder mehr Stufen. Entsprechend unterscheiden sich die Tritte auch im Gewicht. Kleine, leichte Tritte sind ab zwei Kilogramm Gesamtgewicht zu haben. Der Vorteil eines Klapptritts gegenüber massiven Leitern ist, dass man ihn in zusammengeklapptem Zustand platzsparend verstauen kann. Mit ihm sind hohe Regale oder Aufsatzschränke in Werkstatt und Büro quasi mit einem Handgriff erreichbar. Auch spezielle Aufhängehaken sorgen für eine gute Unterbringung im Hobbyraum oder in der Garage, wenn der Tritt im Garten genutzt wird, um Äste zu scheren oder Obst von niedrigen Bäumen zu pflücken.

Der Haltebügel

Viele Tritte besitzen keinen Haltebügel. Sind aber mehr als zwei Stufen vorhanden, macht sich ein hoher Haltebügel schnell bezahlt, wenn man beim Ausräumen schwerer Sachen aus Schränken nicht das Gleichgewicht verlieren will. Die Höhe des Klapptritts ist vom Abstand der Stufen zueinander und deren Anzahl abhängig. Kleine Klapptritte mit zwei Stufen variieren so zwischen ca. 45 bis 60 Zentimeter.

Die Tritte

Die Tritte sind oft beweglich aufgehängt und lassen sich beim Aufklappen in die waagerechte Richtung führen. Manche Klapptritte haben einseitig Tritte, andere auf beiden Seiten. Zudem unterscheidet sich die Standfläche der Tritte. In manchen Umgebungen wie Küchen, Schlachtereien oder für den Außenbereich macht es Sinn, wenn die Tritte mit einer rutschfesten Oberfläche oder entsprechenden Matten ausgestattet sind, damit man mit nassen Sohlen nicht ausrutscht. Am häufigsten findet man den Klapptritt als stabile Variante aus leichtem Aluminiumblech. Es gibt auch Tritte aus Kunststoff; in jedem Fall sollte man auf die Tragkraft der Stufen achten.

Auf die Standsicherheit achten

Auf alle Fälle muss gesichert sein, dass sich die Schenkel des Klapptritts nicht weiter öffnen, als erforderlich ist. Der Öffnungswinkel kann durch Stangen oder auch Ketten oder Bänder begrenzt werden. Hilfreich sind bei den leichten Aluminium-Leitern auch Gummischuhe über den Leiterfüßen, die ein Verrutschen der Leiter auf glatten Böden wie Fliesen oder Naturstein verhindern helfen.

Für den leichteren Transport der schwereren Modelle

Nicht jeder darf mehr als fünf Kilogramm heben. Ist der Klapptritt schwerer, wie meist bei mehr als drei Stufen, dann helfen zwei Rollen an einem Schenkel, den Tritt ohne zu heben von einem Ort zum anderen zu bewegen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.