Übersicht | "Schlauch, elektrisch leitfähig"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 32,41* pro Schild |
| |
|
|
ab € 559,90* pro Stück |
| |
|
Norres 322-0100-1003-0000001000 |
ab € 33,29* pro Meter |
| |
|
Norres 322-0110-1003-0000001000 |
ab € 36,40* pro Meter |
| |
EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19 (Meterware) (1 Angebot) EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19 (Meterware) Gewebeverstärkter, leitfähiger EPDM-Schlauch DN 19 (3/4") schwarz, UV-beständige Industriequalität, max. 20 bar Meterware - Wunschlänge bis max. 50 m |
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik 3462130 |
ab € 24,83* pro Meter |
| |
|
|
ab € 376,35* pro Stück |
| |
|
Norres 322-0120-1003-0000001000 |
ab € 39,79* pro Meter |
| |
|
Norres 322-0040-1003-0000001000 |
ab € 22,675* pro Meter |
| |
|
|
ab € 398,86* pro Stück |
| |
|
Norres 322-0125-1003-0000001000 |
ab € 41,12* pro Meter |
| |
|
Norres 322-0050-1003-0000001000 |
ab € 21,97* pro Meter |
| |
|
|
ab € 597,34* pro Stück |
| |
|
Norres 322-0150-1003-0000001000 |
ab € 47,792* pro Meter |
| |
|
Norres 322-0060-1003-0000001000 |
ab € 24,223* pro Meter |
| |
|
|
ab € 436,75* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schlauch, elektrisch leitfähig | | | Elektrisch leitfähige Schläuche - Der Schlauch für explosionsfähige Atmosphären
Beim Transport der verschiedensten Medien durch Schläuche entsteht Reibung, durch diese Reibung kommt es zur elektrostatischen Aufladung der Schlauchwandung. Dies kann bis zur Funkenfreisetzung führen. In allen explosionsfähigen Umgebungen ist dies jedoch unbedingt zu vermeiden. Wählen Sie in solchen Umgebungen daher unbedingt einen Schlauch aus, der die Einhaltung der ATEX-Richtlinien ermöglicht, um einen ausreichenden Explosionsschutz zu gewährleisten.
Besonderes Material
Damit der Schlauch elektrisch leitfähig wird, muss die Zusammensetzung des Schlauchmaterials angepasst sein. Fast alle Elastomere, die bei der Schlauchherstellung eingesetzt werden, verfügen über einen isolierenden Charakter. Nur durch die Zumischung spezieller Leitfähigkeitsadditive kann die gewünschte Eigenschaft erzeugt werden. Durch diese spezielle Materialmischung kann eine dauerhafte Ableitfähigkeit des Schlauches gewährleistet werden. Der Nachteil ist eine Beeinträchtigung der Abriebwerte. Alternativ können die Schläuche auch mit einem durchgängigen metallischen Leiter ausgestattet sein. Dies kann jedoch wiederum zu Flexibilitätseinbußen führen. Zudem ist hier besonders darauf zu achten, dass alle im Schlauch enthaltenen Metallkomponenten mit den Armaturen verbunden sind, um Streuströme zu vermeiden. Bei allen Modellen ist es erforderlich, eine regelmäßige elektrische Durchgangsprüfung durchzuführen.
Vorgaben zur richtigen Auswahl
Nach BGR 132 gibt es bestimmte Festlegungen, wann welche Schlauchausführung eingesetzt werden muss. Eingeteilt werden die elektrisch leitfähigen Schläuche nach folgenden Parametern:
- Bei einem Widerstand von weniger als 103 Ohm/m spricht man von einem leitfähigen Schlauch
- Ableitfähige Schläuche verfügen über einen Widerstand zwischen 103 und 106 Ohm/m
- Isolierende Schläuche weisen einen Widerstand von mehr als 106 Ohm/m auf.
- Nur die beiden oberen Schlauchvarianten sind für den Einsatz in explosiven Atmosphären einzusetzen.
M- oder Ohm Schlauch
Unterschieden werden die Bauformen hinsichtlich des Widerstandes auf der kompletten Länge zwischen den Schlaucharmaturen. Beim Ohmschlauch ist dieser Widerstand nicht größer als 100 Ohm. Es handelt sich hierbei immer um leitfähige Schläuche. Der M-Schlauch kann sowohl leitfähig als auch ableitfähig gehalten sein. Der Widerstand auf der gesamten Länge zwischen den Armaturen übersteigt 106 Ohm nicht.
Mediale Eignung und Abmessungen
Wie bei allen anderen Schläuchen ist auch hier bei der Auswahl darauf zu achten, dass der Schlauch für das zu transportierende Medium geeignet ist. Medientemperaturen, Umgebungstemperatur und chemische Einflüsse sowie die Beschaffenheit des zu transportierenden Mediums, ob fest, flüssig oder gasförmig, sind zu berücksichtigen. Zudem muss der Schlauch dem entstehenden Druck, der im Inneren aufgebaut wird, standhalten.
Auch der benötigte Durchfluss muss berücksichtigt werden. Hierbei spielt der Schlauchinnendurchmesser die entscheidende Rolle. Errechnen können Sie den benötigten Durchmesser über den Volumenstrom und die mittlere Strömungsgeschwindigkeit. Die Nennweite des Schlauches ist hier das ausschlaggebende und zu berücksichtigende Produktmerkmal. Weiterführend ist natürlich auch die Schlauchlänge zu kalkulieren. Sie sollten möglichst immer einen kompletten und keine gestückelten Schläuche einsetzen, um die vorhandene Entfernung zu überbrücken.
|
|