Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: akkunagler makita
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Akkunagler

  Akkunagler  (140 Angebote unter 30.870.709 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akkunagler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Akkunagler"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akkunagler
^

Akkunagler - schnell, präzise, schlagkräftig

Akkunagler ermöglichen es, schnell hintereinander und ohne viel Kraftaufwand Nägel präzise einzuschlagen. Ein einziger Druck auf den Auslöser versenkt den Nagel soweit wie gewünscht und erforderlich im Material. Wie bei allen Akkuwerkzeugen auch, ist damit ein von der Stromzufuhr unabhängiges und mobiles Arbeiten möglich.

Serienschlag

Durch die kräfteschonende Arbeitsweise ist der Einsatz von Akkunaglern eine effektiv nutzbare Option, besonders in Bereichen, in denen viele Nägel in Folge eingschlagen werden müssen. Viele Akkunagler verfügen über eine Serienschlagfunktion für Seriennagelarbeiten, wobei die Ausführungen in Bezug auf das Schussfolgenintervall differieren.

Nagelverwendung

Wichtig bei Auswahl des Akkunaglers ist die Nageleinsatzmöglichkeit. Je nachdem welchen Anforderungen Sie bei den Nagelarbeiten gerecht werden müssen, wird der Anspruch an den Nagel, der verarbeitet wird, gesetzt. Einschlagtiefe und Durchmesser sind wichtig für die spätere Festigkeit und Belastbarkeit der Nagelverbindung. Ein zu dünner oder zu kurzer Nagel vermindert die Haltbarkeit und die mögliche Belastbarkeit der Verbindung.

Einschlagregulierung

Damit es möglich ist, die Einschlagtiefe individuell zu bestimmen und neben dem Versenken von Nägeln auch ein Herausstehen der Nägel zu erzielen, ist eine möglichst stufenlos gestaltete Einschlagtiefenregulierung ein wichtiges Ausstattungsmerkmal.

Mobil nutzbar

Durch die Verwendung von Akkus sind Sie vom Stromnetz unabhängig und können den Nagler mobil nutzen. Ihre Kräfte werden geschont, da die nötige Energie bequem aus dem vorhandenen Speicher geliefert wird. Die Kapazität ist hierbei besonders wichtig, um eine ausreichende Reichweite zu erzielen. Bei großflächigen Nageleinsätzen im Zimmermannshandwerk und im Innenausbau ist eine Kapazität von 800 Einschlägen ein vertretbarerer Wert, der einen Dauereinsatz ermöglicht. Ein Zusatzakku ermöglicht eine Verlängerung der Reichweite. Zudem ist ein Li-Ionen Akku, der schnell mit Energie aufgeladen werden kann, eine gute Wahl.

Aufbau und Magazin

Damit neben schnellen Nagelintervallen auch einzelne Nägel besonders präzise eingeschlagen werden können, ist es sinnvoll, auf eine Anlegeschiene im unteren Bereich zu achten, die es ermöglicht, den Nagel genau an einer vorab gesetzten Linie entlangzuführen. Gummierte Spitzen sorgen dafür, dass auch empfindliche Oberflächen beim Aufsetzen des Naglers nicht beschädigt werden. Die Magazinkapazität bestimmt, wie weit Sie mit einer Ladung Nägel kommen, ohne das Magazin erneut bestücken zu müssen. Integrierte LED- Leuchten, die den Arbeitsbereich ausleuchten, ermöglichen selbst bei eingeschränkter Sicht Präzisionsarbeit.

Einzelschuss und Leerschussvermeidung

Damit die Arbeit qualitativ hochwertig ist, sollte in jedem Fall ein System zur Leerschussvermeidung integriert sein. Dadurch werden Fehlschüsse und Fehler beim Nageln durch fehlende Verbindungselemente vermieden. Einzelschussauslösungen ermöglichen ein besonders präzises Arbeiten und ein genaues Positionieren der einzelnen Nägel. Auch der Abstand zwischen den Nägeln kann so optimal gestaltet werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.