Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: novus aktenhefter, aktenhefter leitz
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Aktenhefter

  Aktenhefter  (18 Angebote unter 28.886.271 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aktenhefter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aktenhefter"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Aktenhefter
^

Langarmhefter für verschiedene Formate

Mit einem Heftgerät ist es möglich mit Hilfe von Heftklammern, Blätter zusammenzufügen. Standardheftgeräte sind auf fast jedem Schreibtisch zu finden. Doch nicht immer hat das zu heftende Papier die Größe DIN A4 oder ist kleiner. Wenn Sie beispielsweise A3-Blätter zu einem Heft im A4-Format zusammenfügen möchten, benötigen Sie einen Langarmhefter, die Bezeichnung Aktenhefter ist ebenfalls geläufig.

Wie funktioniert die Heftung?

Die benötigten A3-Blätter werden in der Mitte zu einem Heft gefaltet. Nun wird mit einem Langarmhefter genau im Bug so geheftet, dass die Enden der Klammern im Inneren des Heftes liegen. Damit man so heften kann, benötigt man ein Heftgerät, welches einen langen Arm hat, da man sonst nicht vom Rand der A3-Blätter bis zum Bug vorkommt.

Offene und geschlossene Heftung

Mit den meisten Geräten ist eine offene oder geschlossene Heftung möglich. Außerdem verfügen sie über eine Schiebelademechanik und der Anschlag kann für verschiedene Formate eingestellt werden. Die angebotenen Modelle unterscheiden sich bezüglich der Heftleistung, also wie viele Blätter auf einmal geheftet werden können, als auch in der Einlegetiefe, das bedeutet, welches Format verwendet werden kann.
Heftklammern kann man übrigens auch wieder lösen: nützliche Helfer in diesem Zusammenhang sind Heftklammerentferner bzw. die Enthefterzange.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.