Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Antidekubitussystem

  Antidekubitussystem  (31 Angebote unter 29.070.486 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Antidekubitussystem“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Antidekubitussystem
^

Die Wechseldruckmatratze für die optimierte Weichlagerung bei Schmerzpatienten

Wechseldruckmatratzen wurden konzipiert, um die Umlagerung von besonders schweren Menschen zu erleichtern und Personen mit Dekubitus  schmerzlindernd zu therapieren. Wechseldrucksysteme sind vor allem bei ganztätgig bettlägrigen Menschen sinnvoll. Jede Matratze ist mit einem Aggregat sowie einem Steuerungssystem versehen. Außerdem wird der Korpus von einem atmungsaktiven und rutschhemmenden Bezug geschützt.

Das Wechseldrucksystem

Das Air-System der Wechseldruckmatratzen sorgt für einen Luftkisseneffekt, der optimale Auflagedrücke ermöglicht. Mit diesem System lassen sich die Matratzen ganz individuell auf den Patienten einstellen. Der ständig herrschende Wechseldruck in den Luftkissen ermöglicht es, dass die Lage des Patienten regelmäßig verändert wird. Schmerzende Druckspitzen gehören somit der Vergangenheit an oder können erfolgreich verringert werden. Per Knopfdruck lassen sich ein  Wechseldruckrhythmus im Minutentakt oder auch statische Lagerung einstellen. Auch dem Wartungsaspekt wurde genüge getan, indem ein problemloses Austauschen defekter Zellen durch den Einsatz von Schnellkupplungen realisiert werden kann.

Steuerungssystem der Matratzen

Anwenderfreundlichkeit und höchste Effektivität sind das A und O bei den Steuerungssystemen für die Wechseldruckmatratzen. Die Moderne hat auch in der Matratzenwelt Einzug gehalten: So kann man bei einigen Modellen zwischen herkömmlicher manueller Knopfbedienung oder hochmoderner Steuerung über ein Touch-Pad entscheiden. Egal, für welche Variante man sich letztendlich entscheidet, beide Steuersysteme stellen je nach Belieben Druckentlastung sowie Wechselrhythmus ein. Nicht nur die Druckentlastung wird gesteuert, sondern auch das Überwachen der Drucksensoren, das Einstellen auf das Patientengewicht sowie das Einleiten von Notfallentlüftungen werden mit der Steuerung geregelt. Integrierte Haltebügel verhindern ein Wegrutschen der Matratze. Wechseldruckmatratzen gibt es sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Einige Hersteller  haben sich auch auf sehr große oder sehr schwere Menschen eingestellt und bieten Übergrößen bzw. einen integrierten Schwergewichtsmodus an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.