Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Beistell-Tisch

  Beistell-Tisch  (2.482 Angebote unter 28.146.019 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Beistell-Tisch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Beistell-Tisch"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   166   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Beistell-Tisch
^

Mit dem Beistelltisch die Arbeitsfläche erweitern

Beistelltische sorgen nicht nur im Büro, sondern auch im Labor oder der Werkstatt für perfekte Organisation und zusätzlichen Platz. Wie bei einem Arbeitstisch gibt es auch hier, je nach Einsatzgebiet, zahlreiche individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Stationäre oder mobile Beistelltische

Vor dem Kauf eines Beistelltisches sollte geklärt werden, ob ein stationäres oder ein mobiles System benötigt wird. Mobile Systeme sind mit Rollen ausgestattet und haben den Vorteil, dass die auf dem Tisch abgelegten Dinge schnell und einfach innerhalb des Büros oder der Werkstatt an den Einsatzort transportiert werden können.
Stationäre Systeme haben den Vorteil, dass sie meist eine höhere Tragfähigkeit haben und durch ein enormes Zubehörangebot individuell anpass- und erweiterbar sind.

Immer nur auf Holz klopfen?

Individuell und dem Einsatzgebiet entsprechend sollte auch die Oberfläche der Arbeitsplatte gewählt werden. Entscheidend sind dabei zum einen das Material, wie Holz, Kunststoff oder Metall und die entsprechenden Eigenschaften, wie Kratzfestigkeit, Schlagunempfindlichkeit oder Ölbeständigkeit. Beschichtete Metalloberflächen sind besonders kratzfest, Oberflächen aus Holz gelten als geräuschdämmend.

Die Einsatzbereiches des Beistelltisches

Im Büro

Ein Beistelltisch im Büro sollte in erster Linie von der Höhe her zu den bereits vorhandenen Büromöbeln passen. Am besten eignen sich hierfür höhenverstellbare Tische, die sich auf das individuelle Maß einstellen lassen. Das Design lässt sich dank der großen Auswahl gut auf die bisher verwendeten Dekore anpassen. Auch Glasplatten bieten eine optimale Lösung als Beistelltisch für Schreibtische. Beistelltische im Büro vergrößern die bereits vorhandene Arbeitsfläche und bieten Platz für Unterlagen, Computer, Drucker und andere Büromaterialien.

In der Werkstatt

In der Werkstatt dient der Beistelltisch vorwiegend als zusätzliche Ablagefläche für Werkzeuge und anderes Kleinmaterial, das häufig benötigt wird. In diesem Bereich bieten Beistelltische mit Rollen den Vorteil, dass diese schnell an den Einsatzort gebracht werden können. Dabei kann der Beistelltisch für die Werkstatt neben der Arbeitsfläche über Schubladen und/oder Fächer verfügen. Dies hängt vom individuellen Bedarf ab. Ein abschließbares Fach bietet auch Platz für teure Stücke und Werkzeuge, die unter Verschluss aufbewahrt werden sollen. Eine kratzfeste und Schmutz abweisende Oberfläche erhöht die Lebensdauer des Tisches. Werden Beistelltische ohne Rollen verwendet, bieten justierbare Standfüße die Möglichkeit, den Tisch auch auf unebenen Untergründen waagrecht zu positionieren. Beistelltische, die Werkstätten eingesetzt werden, bestehen meistens aus Stahl oder Stahlblech, wobei die Tischplatte auch aus Holz oder robustem Kunststoff gefertigt sein kann.

Im Labor

Die Arbeit in einem Laboratorium kann mitunter recht platzintensiv sein. Daher werden oft Beistelltische verwendet, die dank der Rollen problemlos dorthin geschaffen werden können, wo sie benötigt werden. Damit ein Beistelltisch in einem Labor verwendet werden kann, sollte dieser bestimmte Anforderungen erfüllen. Daher dürfen oft nur Labortische aus geeigneten Materialien, die z. B. säurebeständig sind, eingesetzt werden. Ein effizienter Einsatz eines Beistelltisches im Labor wird durch Tische mit Zwischenböden oder Schubladen bzw. Fächer ermöglicht. Dadurch gewinnen Sie nur mehr Arbeitsfläche, sondern auch mehr Platz für die Aufbewahrung oder Lagerung von Arbeitsgeräten oder einfach nur als Ablage.

In der Versandabteilung

In Pack- und Versandzentren werden spezielle Beistelltische verwendet, die eine Verpackung auch auf engstem Raum ermöglichen. Durch diesen Tisch kann eine Packstation beliebig erweitert und ausgebaut werden, um erhöhten Platzbedarf zu decken. Packstationen bestehen grundsätzlich aus mehreren Teilen. Neben dem Tisch selbst sind häufig eine Rückwand, ein Unterbau mit Schubladen, ein Aufbau und ein Untertisch angebaut. Aber auch eine Ablagekonsole sorgt für die nötige Übersicht, die beim Packen und Versenden erforderlich ist. Der Beistelltisch erhöht das Platzangebot und kann auch dafür verwendet werden, um zum Beispiel die Briefwaage oder andere Utensilien ordentlich platzieren zu können. Der Einsatzbereich eines Beistelltisches ist sehr vielfältig. Daher ist die Mobilität häufig von großer Bedeutung. Dann kann ein Beistelltisch nicht nur im Büro neben dem Schreibtisch für mehr Arbeitsfläche sorgen, sondern auch Kunden bei einem Treffen als Couchtisch dienen.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Manuflex.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.