Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Benzin-Rasenmäher

  Benzin-Rasenmäher  (93 Angebote unter 29.246.537 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Benzin-Rasenmäher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Benzin-Rasenmäher"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Benzin-Rasenmäher
^

Benzinrasenmäher - Leistungsstark für besondere Anforderungen

Er ist der Klassiker unter den Rasenmähern und  für kleine aber auch größere Grünflächen sehr gut geeignet. Ein Benzinrasenmäher verfügt  über eine starke Mähleistung  und benötigt keinen Stromanschluss. Während Elektrorasenmäher eher für kleine Flächen benutzt werden, ist für größere Wiesen mit vielen Ecken, Winkeln und Bepflanzung ein Benzinmäher die bessere Alternative. Damit können Hindernisse bzw. Sträucher und Bäume ganz leicht umfahren werden, ohne dass man auf ein hinderliches Stromkabel achten muss. Auch ist die Leistung bei den Benzin-betriebenen Modellen hoch, so dass sie auch höheres Gras gut schneiden, wo andere Mäher längst aufgeben. Betrieben werden die Rasenmäher über einen Zweit- oder Viertaktmotor mit dem entsprechenden Treibstoff.

Zwei- oder Viertaktrasenmäher - welche Leistung wird benötigt?

Rasenmäher mit einem Zweitaktmotor  gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, wobei sie für alle ebenen Grünflächen mit normaler Bewachsung vollkommen ausreichend sind. Haben Sie regelmäßig große verwilderte Wiesen zu mähen, dann ist ein Mäher mit einem Viertaktmotor die bessere Wahl. Sie sind extrem leistungsstark und werden auch mit ungewöhnlichen Anforderungen wie Steigungen, Gefälle und üppigem Wildwuchs fertig. Dabei sind Modelle mit einem einachsigen Antrieb sehr vorteilhaft. Sie schonen die Kräfte der Arbeiter und bringen gleichzeitig eine hervorragende Leistung. Die Benzinrasenmäher unterscheiden sich nicht nur in der Motorleistung, sondern auch in Größe, Länge der Schneidemesser und Ausstattung. Unverzichtbar ist dabei ein Grasauffangkorb für das Schnittgut. Dieser ermöglicht eine große Zeit- und Arbeitsersparnis. Das Schnittgut wird automatisch beim Mähen in den Korb geleitet und der Rasen ist sofort sauber.  Bei vielen Modellen ist er bereits enthalten, kann aber auch separat dazu erworben werden.

Die Wartung der Benzinrasenmäher

Damit ein Benzinrasenmäher über viele Jahre einwandfrei funktioniert, muss er gut gepflegt und gewartet werden. Dazu gehört eine regelmäßige Reinigung und - falls nötig - Erneuerung der Zündkerzen sowie das Säubern der Schneidemesser. Auch wenn Benzinrasenmäher sehr stark sind - von Steinen sind sie nicht begeistert. Beim Mähen sollte deshalb immer darauf geachtet werden, dass keine harten Gegenstände in den Rasenmäher gelangen. Dadurch könnten sich die Messer verklemmen und beschädigt werden. Die Schneideleistung würde schnell nachlassen und schlimmstenfalls müssten die Messer ausgetauscht werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.